Un team di ingegneri osserva l'assemblaggio di un'auto di Formula 1 Oracle Red Bull Racing nel proprio ufficio in un ambiente immersivo con HMD XR di Sony e un monitor virtuale che mostra il design del componente dello sterzo.

CAD per settore

Ingegneria immersiva con NX CAD

Migliora la tua esperienza CAD con le principali tecnologie di ingegneria immersiva offerte da NX CAD. Queste tecnologie consentono di visualizzare, simulare, interagire e manipolare i progetti in un ambiente virtuale e consentono una migliore collaborazione tra team e clienti.

Cos'è l'ingegneria immersiva?

Visualizza, simula e interagisci con i progetti in un ambiente virtuale, migliorando la comprensione e la collaborazione con l'ingegneria immersiva. L'ingegneria immersiva parla dell'uso delle tecnologie immersive della realtà estesa (XR), come la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista (MR), nelle pratiche ingegneristiche. Le applicazioni includono la prototipazione virtuale, le simulazioni immersive per la formazione, le sovrapposizioni di realtà aumentata per le attività di manutenzione e riparazione e la progettazione immersiva nei flussi di lavoro CAD, utilizzando hardware VR come cuffie e controller.

L'ingegneria immersiva va oltre le tradizionali pratiche 2D creando uno spazio virtuale completamente integrato e incentrato sull'utente, che combina sia il mondo reale sia quello digitale. Questo passo successivo verso il futuro del design offre un'interazione 3D precisa, una straordinaria fedeltà visiva e una collaborazione virtuale senza interruzioni in tutto il portfolio Siemens Xcelerator .

Un ingegnere che indossa un display Sony XR montato sulla testa mentre tiene in una mano un vero volante di F1 e con l'altra mano

Hardware utilizzato con le tecnologie di ingegneria immersiva

  • Cuffie e display: Fondamentale per offrire esperienze coinvolgenti. I visori XR immergono gli utenti in un ambiente digitale.
  • Dispositivi aptici: Componenti hardware specializzati che forniscono un feedback tattile (ad esempio, vibrazioni o forze) per simulare il tocco o la resistenza in un ambiente virtuale. Questi controller vengono utilizzati nei sistemi VR per migliorare il realismo e il coinvolgimento.
  • Sensori di tracciamento: Nelle configurazioni VR e AR, i sistemi di tracciamento (come telecamere esterne o sensori) monitorano i movimenti dell'utente in tempo reale, consentendo un'interazione precisa con l'ambiente virtuale o aumentato.
Display Sony XR montato sulla testa con cuffie, controller ad anello e controller di puntamento.

Software utilizzato con le tecnologie di ingegneria immersiva

  • Software di modellazione e simulazione 3D: Consentire la creazione di ambienti, prodotti e sistemi virtuali complessi.
  • Piattaforme di sviluppo: Kit di sviluppo software (SDK) e strumenti utilizzati dagli sviluppatori per creare applicazioni immersive.
  • Motori di rendering: È necessario un software specializzato per eseguire il rendering di ambienti virtuali realistici e altamente dettagliati in tempo reale.
  • Sistemi di interazione e controllo: Il software viene utilizzato per interpretare l'input proveniente dall'hardware (come controller manuali, dispositivi tattili o eye tracker) e tradurlo in azioni all'interno dell'ambiente virtuale o aumentato.
Un ingegnere su un computer desktop con un

Ingegneria immersiva integrata con il CAD

Un ingegnere su un computer desktop con un

Migliora la creatività e la precisione, promuovi la collaborazione e ottimizza i cicli di sviluppo con la tecnologia immersiva integrata con i processi CAD e di progettazione dei prodotti. La combinazione della tecnologia immersiva con il CAD ti consente di interagire con i modelli 3D, o digital twin, in modo più intuitivo e realistico, sia che tu sia un progettista, un ingegnere o un produttore.

Vantaggi del software CAD immersivo

La combinazione di tecnologie immersive, come VR, AR e MR con il software CAD, offre vantaggi trasformativi rivoluzionari. Scopri alcuni vantaggi chiave:

Dal CAD alla VR

Trasportati in modalità VR con un solo clic per visualizzare e interagire immediatamente con i tuoi modelli 3D in un ambiente di realtà virtuale immersivo. Colmando il divario tra la tecnologia CAD e VR, NX accelera e semplifica il processo di integrazione da CAD a VR, eliminando la necessità di preparazione o esportazione dei dati CAD.

NX Immersive Designer

Lavora all'interno di un ambiente tridimensionale ad alta fedeltà, che consente un'interazione continua con i modelli digitali come se fossero oggetti fisici, con NX Immersive Designer, un rivoluzionario strumento di progettazione immersiva di Siemens sviluppato in collaborazione con Sony. Unisce le funzionalità del nostro software NX con il sistema di creazione di contenuti spaziali HMD (Head-Mounted Display) XR di Sony, dotato di due microdisplay OLED 4K. Questa configurazione supporta la collaborazione in tempo reale e la manipolazione precisa del modello 3D, il che è particolarmente vantaggioso se ci si sta concentrando sull'ingegneria avanzata del prodotto e sulla prototipazione.

Caratteristiche di NX Immersive Designer

Crea le innovazioni di domani nello stesso spazio digitale del tuo prodotto, visualizzando l'intera catena di processo in un unico ambiente immersivo prima dell'inizio della produzione.

Creazione del prodotto con precisione

Prova NX completo in 3D ad alta fedeltà, che supporta gli input tradizionali di mouse e tastiera. Progetta all’interno di un'area infinita e completamente immersiva, in cui il mondo digitale diventa indistinguibile dal mondo reale.

Ideazione del prodotto in alta fedeltà

Sperimenta una visione impareggiabile dei progetti con l'HMD di Sony, dotato di microdisplay OLED 4K per ogni occhio. Usa l'immersione totale per interagire con i modelli sfruttando i controller manuali ottimizzati per NX per un editing preciso.

Ambiente di lavoro favorevole alla progettazione del prodotto

Lavora più a lungo con lo schermo HMD leggero di Sony, dotato di un bilanciamento ottimale del peso tra fronte e retro e di una speciale imbottitura per la fronte. Una visiera ribaltabile facilita il multitasking e consente un'esperienza senza confini.

Collaborazione globale per la progettazione del prodotto

Collabora con il tuo team in qualsiasi parte del mondo interagendo con i progetti in scala reale e ad alta fedeltà, poiché NX Immersive Designer combina perfettamente il mondo reale e quello digitale. Grazie all'integrazione con la piattaforma Siemens Xcelerator, NX Immersive Designer supporta anche soluzioni di sviluppo scalabili e abilitate al cloud, il che significa che può essere adattato a tutti i settori, dall'automotive all'aerospaziale e oltre.

La partnership tra Siemens e Sony

Siemens e Sony hanno collaborato per abilitare l'ingegneria immersiva con l'introduzione di NX Immersive Designer.

Il visore XR di Sony è una parte fondamentale di NX Immersive Designer, una soluzione integrata che combina il software NX di Siemens, leader del settore, con la tecnologia di visualizzazione di Sony, offrendo un design immersivo senza pari e funzionalità di progettazione collaborativa dei prodotti.

La stretta integrazione dell'hardware Sony con il software Siemens NX offre ai team i modi più naturali per interagire in modo intuitivo con il digital twin, mentre la precisione dei controlli abbinata a una straordinaria fedeltà visiva consente ai team di collaborare di più, progettare meglio e innovare più velocemente.

go-immersive-3d-event-engineering-virtual-monitor-feature-640x360

NX Immersive Explorer

Visualizza i progetti in alta fedeltà sul tuo desktop o nella realtà virtuale con NX Immersive Explorer, l'iterazione più recente della nostra tecnologia di visualizzazione immersiva e revisione dei progetti. NX Immersive Explorer è compatibile con la maggior parte delle principali opzioni hardware HMD (head-mounted display).

Visualizzare le modifiche al progetto nella realtà virtuale

Avvia NX Immersive Explorer direttamente dall'area di lavoro standard del software NX o NX X. I controlli intuitivi lo rendono facile da usare per chiunque senza una formazione specifica o un'esperienza VR.

Apporta modifiche alla modellazione o alla configurazione dell'assieme in NX e guarda gli aggiornamenti del progetto in tempo reale in un ambiente immersivo allo stesso tempo.

Accedi a Assembly Navigator da NX Immersive Explorer per modificare la visibilità delle parti all'interno dell'ambiente immersivo.

Visualizzare animazioni meccatroniche in alta fedeltà

Visualizza simulazioni accurate di progetti in movimento, basate sui dati di NX Mechatronics Concept Designer, un punto di svolta per la validazione dei progetti meccatronici. NX Mechatronics Concept Designer è un modulo aggiuntivo NX per la modellazione, la simulazione e la validazione di progetti di macchine con fisica multibody e comportamento correlato all'automazione.

Comunica con strumenti innovativi di revisione del progetto, come annotazioni nell'ambiente e note adesive, nonché istantanee per consentire agli utenti di tornare immediatamente a uno stato salvato della visualizzazione in una particolare configurazione.

NX Immersive Explorer è disponibile esclusivamente tramite NX Value Based Licensing.

Modifica di un progetto NX CAD nella finestra di sinistra e visualizzazione di un rendering realistico che si aggiorna in tempo reale su NX Immersive Explorer per desktop nella finestra di destra.
Licenze token

Cos'è NX Value Based Licensing?

Migliora l'esperienza NX o NX X con Value Based Licensing (token licensing): un modo flessibile, scalabile ed economico per accedere a un'ampia gamma di funzionalità specializzate e avanzate.

Ricevi un pool di token e poi distribuiscili tra i team per accedere ai moduli NX secondo necessità. La quantità di token nel pool determina la quantità di moduli a cui è possibile accedere contemporaneamente, con la possibilità di aggiungere altri token man mano che le esigenze aziendali cambiano.

Un elemento grafico che rappresenta le licenze basate sul valore: quattro computer desktop per rappresentare gli utenti, pile di

Ingegneria immersiva per settore

Scopri come gli approcci di ingegneria immersiva stanno trasformando una varietà di settori. Queste tecnologie vengono adottate in un'ampia gamma di settori per la formazione, la progettazione dei prodotti, il marketing, l'esperienza del cliente e altre applicazioni.

Case study

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Azienda:Natilus

Settore industriale:Aerospaziale e difesa

Sede:San Diego, California, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Risorse correlate