コンポーネントの温度を動作に最適な範囲内に維持し、過剰な熱を排出するか再利用して性能と効率を改善することは、今日の複雑なシステムを開発するうえで最重要課題の1つとなっています。熱統合の問題解決を容易にするSimcenterには、設計準備段階から最終検証までの設計サイクル全体をカバーする包括的なソリューションセットが備わっています。
Simcenterを使用すれば、自動車、航空機または室内の快適性といった熱性能を最大化しながら、エネルギー効率を最適化することが可能です。周囲との相互作用を含む実際のシステム動作環境をモデル化したものを使用して、温度制御戦略を設計および検証します。さらにSimcenterでは、エネルギー回収システムの統合を探索し、その影響 (性能/消費エネルギー) を調査できます。また、システム内のエネルギーの流れをグラフ化するなど、高度なポスト処理機能も備わっています。
雲へ向かって登るレース (Race to the Clouds): テスラ Model 3のバッテリー熱挙動シミュレーション
テスラ Model 3でパイクスピーク・ヒルクライムをシミュレーションし、バッテリーの熱挙動を理解します。