将 Teamcenter 与 SAP S/4HANA 或 SAP ECC 集成。我们的连接器由西门子和 SAP 联合开发,可使流程透明化,因此用户可以在 Teamcenter 或 SAP 产品中启动和/或结束任务。
通过将现有的集成技术(基于 Netweaver RFC 和 SAP PLMSI)捆绑到一个西门子产品中,避免技术限制,专注于流程优化和解决方案设计。
我们与 SAP 合作,为 Teamcenter 和 SAP 开发卓著的流程集成。
我们的战略合作伙伴关系旨在增强我们的能力并更好地满足客户不断变化的需求。
使用预定义的推荐做法加快产品上市时间,帮助企业在产品开发和制造方面做出更明智的决策,从而获得更高质量的产品。
体验支持本地部署、云端甚至混合方案中任何部署模式的技术架构,并且不同模式之间的转换极为简单,无需大量再投资。
将业务流程扩展到 Teamcenter 和 SAP 软件之外。使用适用于 SAP S/4HANA 和/或 SAP ECC 的 Teamcenter 网关来推动从一个系统开始并持续到另一个系统的变更流程。在 Teamcenter 网关配置中定义其他业务规则,以推动流程并在任意事务处理过程中运行特定的 ERP 功能。

跨部门创建和分发一致的数据,避免耗时且容易出错的重复数据输入,并确保整个企业具有出色的数据质量。
使用 Teamcenter 网关扩展包将 Teamcenter 和 SAP ERP 环境扩展到其他企业应用程序。这提供了与旧系统、子公司、新收购业务等的无缝集成。

同时利用成熟、新兴技术,通过将联合开发的集成解决方案与成熟的西门子技术相结合,加速实现价值。在现有 IT 环境之上构建时,对于集成所需技术,无需做出非此即彼的决定。只需从适合您日程安排和要求的集成技术开始。

使用 Teamcenter Gateway for SAP Business Suite 访问和显示所需的信息。按用户类型、用户组群或其他参数在同一 Teamcenter 窗口中显示 Teamcenter 和 SAP ERP 的内容。或者,在各系统间传输数据,或使用查询功能从 Teamcenter 搜索 SAP ERP 数据。

Jump to our Consensus micro demo content and find out more about Active Integration Gateway and SAP integrations
Siemens Xcelerator Academy 为 Active Integration 解决方案提供按需或讲师指导的培训选项。