如今的先进 E/E 系统开发解决方案需要具备受管供应商数据交换、数据再利用和流程控制等优势。这些功能以及用户、库和发布管理等其他功能是 Capital 的固有功能。
Capital 应用程序接口 (API) 设施包括用户界面设计控制、自定义操作配置、自定义设计规则检查、自定义报告以及许多其他流程环节。服务导向式架构 (SOA) 网络服务技术可以在许多关键网关向 Capital 电气设计工具提供接口,以便 Capital 以控制或遵从形式与 PLM、MCAD、组件库、采购和成本核算系统等其他系统进行互操作。
Capital 是一款以数据为中心的套件,可提供受管供应商数据交换、数据再利用以及流程控制等诸多优势。用户、库和发布管理等是所有 Capital 产品的固有功能。Capital 的集成工具在此基础上进行了扩充。
Capital 为独立的电气设计环境提供了一套丰富的数据管理功能。可以使用可用的网络服务和 API 自定义与任何 PLM 系统实现集成。但是,当与 Teamcenter 结合使用时,许多本机数据管理功能都可在该环境中完成,以确保一致的整体产品结构和开发生命周期。
Capital 将 Teamcenter Active Workspace 嵌入到电气工具环境中,使电气设计人员能够直接访问产品结构、特征定义和其他多领域数据。Capital 设计可以提交到 Teamcenter 工作流,以使用本机跟踪和通知机制控制生命周期和审批流程。这种紧密的集成使 Capital 能够专注于电气模型的高效模型驱动设计,同时集成到整个产品开发流程中。
我们的软件可自动同步设计和组件库数据,适用于 Capital 设施分散的企业。流程管理设施全面支持单个属性级别的调度和更改跟踪,包括时间、站点和库管理员身份。
企业可以使用网页端访问 Capital 设计数据,包括图表、数据和报告,从而无需 Capital 工具的专业知识即可大规模访问电气设计数据。标准设施包括项目和设计浏览、带有超链接交叉引用和访问所有属性数据的智能图表、创建自定义图表的图表生成功能,以及组件列表、物料清单 (BOM) 和设计比较报告等报告生成功能。网页端浏览器和所有 Capital 数据功能和报告都可以使用 API 进行定制,支持企业将该设施集成到其企业网页端工具中。
One or more images on this page have not been approved within the Siemens Digital Asset Management (DAM) Platform, preventing them from being published. However, you can view these images in Preview mode, where they are highlighted here with a dotted yellow border.