与传统工具和流程相比,NX 性能预测器能够将设计探索和优化过程提速 90%,赋能 NX 设计师更快地探索可能的设计选项。NX 性能预测器可在设计周期早期实现仿真驱动型设计。设计师可以进行简单的仿真,让仿真工程师腾出时间进行更复杂的仿真。您的分析还与 Simcenter 3D 相关联,因此您可以对零件进行深度仿真以备验证,为制造做好准备。
NX 性能预测器可让您实时仿真所创建的零件,同时探索不同的设计和材料选项。它可赋能设计师做出合理决策,还能让您在没有原型和物理测试的情况下探索更多概念。


有了 NX CAD,在产品设计和验证过程中,您就不必再使用不同的应用程序和软件工具进行仿真。您可以使用内置 CAD 集成仿真功能,在设计流程早期执行分析和 CAE。
与传统工具和流程相比,NX 性能预测器能够将设计探索和优化过程提速 90%,赋能 NX 设计师更快地探索可能的设计选项。NX 性能预测器可在设计周期早期实现仿真驱动型设计。设计师可以进行简单的仿真,让仿真工程师腾出时间进行更复杂的仿真。您的分析还与 Simcenter 3D 相关联,因此您可以对零件进行深度仿真以备验证,为制造做好准备。
NX 性能预测器可让您实时仿真所创建的零件,同时探索不同的设计和材料选项。它可赋能设计师做出合理决策,还能让您在没有原型和物理测试的情况下探索更多概念。

使用 NX 中集成设计的运动、结构和热仿真工具,在设计流程的早期阶段快速比较备选设计方案并优化性能特征。
仿真不再只是一个性能验证工具,而是正在成为整个概念和设计开发过程的有机组成部分。仿真将帮助设计师在开发流程早期就创造出更优秀、更完善的设计,而且还能缩短发布设计所需的总体时间,这意味着加快产品上市速度。

使用 NX 拓扑优化器自动改进结构设计,同时满足所有性能、材料和制造要求。在概念设计阶段生成针对强度、材料等要素进行优化的设计。
NX 拓扑优化器能够添加各种设计和制造约束来控制优化结果,例如设计对称性、偏移、抽壳、倒圆、增材制造悬垂角、增材制造自支撑和增材制造材料扩散、铸模、铸造、机加工与挤压。
也可以将设计转移到 Simcenter 3D,以执行高级拓扑优化。

利用快速简便的运动分析应用程序,通过 NX 软件研究设计的运动学行为。易于使用的运动应用程序可帮助您在设计流程的早期创建运动学研究。这些研究可减少创建准确的数字模型所需的时间,将更多时间用于设计。
当您制造带有移动零件的产品时,需要看到它们的实际效果。您需要了解运动学属性,例如位移、速度、加速度甚至碰撞。

通过将 CAD 装配体快速转换为功能运动模型,在开发早期研究装配体性能。NX Motion 允许您通过制作动画、绘图,以及比较反应、速度和加速度,深入了解产品性能。
您可以使用 NX Motion 执行运动分析,例如运动学分析、干涉检查、铰接、动力学分析和接触分析。您还可以通过将载荷直接传递到 NX 设计仿真来执行结构分析。

使用一系列 NX 工具评估塑料零件的可塑性。这些验证和建模流程分析工具专供设计师在产品开发的早期阶段使用,它们与 NX 设计功能实现了全面集成。

Perform flow and thermal simulations within the design environment to streamline the design process and make decisions quicker with NX CFD Designer.
You can simulate with internal and external steady-state fluid analyses; laminar, turbulent and transitional flows; liquids and gases; conjugate heat transfer and porous media. Then, view analysis results in NX or open the model in Simcenter FLOEFD for more advanced simulation.

使用 Simcenter FLOEFD 这款功能齐全的 3D CFD 分析解决方案,准备和评估 CFD 流体流动和传热仿真。通过将 Simcenter FLOEFD 集成到 NX 中,您可以使用易于使用的向导执行分析并运行“假设”仿真,在设计流程的早期确定理想的设计方案。


公司:电装
行业:汽车及交通运输行业
位置:爱知县刈谷市, Japan
Siemens 软件:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter