在直观的 CAD 环境中工作,为各种用例创建和开发逼真渲染。拥有一系列易于使用的功能,更好地控制终版渲染。您可以将这些渲染用于跨功能协同,或用于向客户进行最终销售和营销演示。

详细了解如何使用 NX Immersive Designer 和专为 NX 控件量身定制的索尼 XR 头戴式显示器在工业元宇宙中体验 3D CAD。

在直观的 CAD 环境中工作,为各种用例创建和开发逼真渲染。拥有一系列易于使用的功能,更好地控制终版渲染。您可以将这些渲染用于跨功能协同,或用于向客户进行最终销售和营销演示。

Siemens 视觉材料是 NX 和 Siemens Xcelerator 的标准配置,可将您的图形能力提升到新的水平。您将能够访问 1000 多种视觉材料、50 个开箱即用的场景并使用 UV 映射工具进行精确的纹理处理,通过沉浸式和渲染功能提高一致性。

使用不同的材料和纹理为产品创建多个外观,并使用外观管理器保存它们。推动工程和消费者视觉流程中的视觉设计,管理您在 Teamcenter 中创建的所有复杂变体。当用例需要多个外观选项供团队评估时,这是一个重要的工具。

使用运动模拟设计可以在运动定义和序列回放期间更好地可视化动画。在某些情况下,静态图像可能不是突出显示装配元素的最佳方式。使用一系列功能为销售和营销宣传资料创建更好的动画。



公司:JCB
行业:重型装备行业
位置:罗斯特 (Rocester), United Kingdom
Siemens 软件:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter