作为生物过程一部分的细胞显微镜视图。

企业配方管理

Riffyn X

使用专为生命科学和制药行业设计的 Riffyn X 简化实验室流程开发。通过透明化和版本化的实验室和制造流程,用户可以减少错误,并改进协同和流程转移。

创建端到端的整体数据集

将研发流程作为一切的中心。即时提供集成式、情境化和可供分析的数据。提高工艺质量,做出更好的筛选决策,并快速提高工艺性能。

加快数据准备和汇编速度

通过可针对企业 IT 进行扩展的软件,为人员、流程和数据提供安全且合规的中心。

轻松集成

在整个组织内以结构化和系统化的方式共享数据,以改进协同并提高透明度。

加速开发

将收集到的情境化数据用于灵活的版本化流程模型,以进行聚合分析。

Close the gaps along the entire process lifecycle

Illustration of a laboratory with people performing tasks for the different stages of enterprise recipe management.

专为生命科学和制药行业打造

Riffyn X 基于云的软件专注于在整个开发过程中收集、情境化和集成数据。使用它在整个组织中以结构化和系统化的方式共享数据。考虑到每个配方的所有不同特性和变体,产品和生产生命周期变得更加高效。

Riffyn X 的屏幕截图显示了发酵过程的图形表示,可帮助用户跟踪和分析过程,识别关键输入和参数,并优化效率和结果。

试用 Riffyn X 30 天

体验可扩展、安全、基于云的数据系统如何帮助您改进数据密集型科学和生产流程。使用 Riffyn X 解决严重的数据碎片化、数据完整性和技术转移挑战。

探索更多产品和解决方案