Simcenter Prescan 能够开发高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶汽车的虚拟验证。工程师可使用我们的工具,遵循系统化的开发方法,从而缩短反馈循环和适应周期,同时涵盖各种可能的场景。
实现 ADAS 和自动驾驶系统开发加速
验证高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶汽车系统的安全性和可靠性可能需要多达数十亿英里的测试里程,同时还要涵盖各种可能情况下的所有可能场景。这只有在借助仿真以虚拟方式(比实时方式快)完成大部分验证工作时才可行;因此,工程师需要一个全面的基于物理场的平台,使他们能够遵循系统化方法。
轻松利用仿真的强大功能
借助 Simcenter Prescan,工程师可以通过五个步骤虚拟验证 ADAS 和自动驾驶汽车系统:
- 首先,他们可以通过 GUI 或使用 API 来利用 Simcenter Prescan 数据库的元素(包括道路、基础设施组件、参与者、天气和光源),在几分钟内复制真实的交通场景。
- 然后,他们可以添加传感器模型。该软件可以连接到自主车辆以测试车辆与其周围环境之间的交互。
- 接下来,可使用 Simcenter Prescan 的控制系统界面来设计和验证数据处理、传感器融合、决策和控制的算法。
- 有了所有这些数据,工程师就可以运行实验,这些实验可以在多个操作系统和平台上完成。
- 最后,为了覆盖所需的验证空间,他们可以使用我们的编排来自动执行道路、路径、动作、速度曲线、照明条件、天气现象、传感器配置、算法等的智能参数变化。