凭借多年来对关键行业要求的了解而积累下来的经验,Siemens Digital Industries 解决方案可帮助企业快速实现其产品和流程的价值。
医疗器械测试受严格监管,旨在确保其不会造成伤害。这些法规大大限制了创新。计算机模拟试验不受此类监管限制,因为您无法对计算机仿真造成任何伤害!Simcenter 如何提供帮助?
医疗技术的进步通常发生在小型创业公司中,而这些公司中至少有 90% 都会以失败告终,因此他们的想法和医疗器械未能成功进入市场。Simcenter 如何帮助改变这种情况?
利用代表各种人体解剖结构的虚拟患者,对经过优化的 CFD 血液透析导管的性能进行评估,包括对体内置管差异所产生的性能影响进行评估。
仿真可以帮助临床医生确定哪些干预措施对每位患者有益吗?将 CFD 仿真与患者特定解剖数据相结合,可以提供深入的见解并指导手术决策。
医疗器械制造商面临快速创新和降低其器械成本的巨大压力。仿真可以支持和增强其设计流程。
医疗器械开发从初始概念到监管提交的各个环节都充满了风险。仿真可以大大降低此过程中的风险水平。