Simcenter Micred Powertester 可将有效功率循环测试与瞬态热特性分析和热结构研究相结合。在安装设备时执行无损结构功能评估,提供设备的完整电气和结构评估。
依靠可靠的工具
Simcenter Micred Powertester 支持自动测试和诊断制造车间电源组件的可能故障原因。随着消费者和工业电子系统不断增长的能源需求,电子电力元器件供应商以及 OEM 面临着为航空、电动车、火车、发电设备以及可重复使用能源生产提供高可靠性系统的挑战。Simcenter Micred Powertester 可为模块供电以经受数万次(甚至数百万次)的循环,同时提供实时进行中的故障诊断。
接受实时故障诊断
Simcenter Micred Powertester 是为数不多的专为制造以及实验室环境设计的设备,能够在自动功率循环的同时为正在发生的故障诊断生成实时分析数据。它可用于执行使用寿命测试,测试使用功率电子模块的应用系统的可靠性。
加快进程
Simcenter Micred Powertester 的独特性在于其能够在一台机器上同时进行全自动功率测试和循环,而不必在此过程中拆卸下被测器件的设备。其简单易用的触摸屏界面方便技术人员在生产车间内使用,也便于故障分析工程师在实验室中使用。