自主和智能的数据记录
可以在前端模式下操作 Simcenter SCADAS Recorder(从 PC 或笔记本电脑控制),然后通过嵌入式局域网 (LAN) 接口将数据并行流式传输到 PC 和/或闪存大容量存储设备。通过此过程,可以实时可视化经过处理和保存的数据。
将采集与即时分析相结合,提高记录数据质量
使用无线连接的平板电脑,您可以在测量数据的同时即时验证数据,通过将采集与即时分析相结合来提高记录数据的质量。借助这一先进的远程控制系统,可以实时可视化并监控数据,然后在现场调整设置。
根据测试要求扩大投资规模
Simcenter SCADAS Recorder 系统有多种版本,包括托管 4 到 24 个通道的小型系统,以及可在单个框架中容纳 216 个通道的大型系统。此外,还可以通过主从配置组合出各种系统。系统的多样化和模块化有助于根据需求扩大投资规模。