Simcenter

Simcenter SCADAS XS hardware

将各类噪声和振动测试功能与手持式解决方案的自由度结合,即可在现实生活中快速测试产品。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

A hand holds a Simcenter SCADAS XS, with a leaf blower in the background

为什么选择 Simcenter SCADAS XS?

即时测试并对产品进行故障排除
Simcenter SCADAS XS 有助于执行快速可靠的测量,并配有平板电脑用于即时调查、诊断和故障排除。Simcenter SCADAS XS 采用紧凑型设计,手感舒适。其配备可靠的板载数据存储装置,兼具出色的电池续航能力以及操作高效灵活等优势,能够助力提高测试效率。

回放已录制的完整音景
Simcenter SCADAS XS 可与 Simcenter SCADAS 3D BHS 选件结合使用,实现具有成本效益的立体声录音,并即时高质量地回放任意模拟、索尼/飞利浦数字接口格式 (S/PDIF) 或耳机通道。这一集成回放功能可轻松高效验证音质。

扩展 Simcenter SCADAS XS 系统
您可以将各类 Simcenter SCADAS XS 系统组合到分布式测试设置中,该设置可将各系统视为独立的前端。该组合系统会根据电气和电子工程师协会 (IEEE) 1588 标准的精确时间协议 (PTP),在流式传输到单个测量文件时实现时间信号同步。这一配置可采用标准以太网连接,用 50 米长的电缆建立星式拓扑。

进一步了解 Simcenter SCADAS XS

了解如何从小巧但功能强大的 SCADAS XS 采集系统中受益,从而实现个人测试目标。

Case Study

MAHLE

Read how MAHLE SmartBike Systems is shaping the future of mobility and cuts drivetrain noise characterization time by 80 percent.

Case Study

Using advanced testing solutions to streamline e-bike drivetrain NVH analysis

公司:MAHLE

行业:消费品和零售行业

位置:Palencia, Spain

Siemens 软件:Simcenter Testing Solutions

Simcenter SCADAS XS 功能

手持式数据采集

随时随地畅享 Simcenter SCADAS XS 自身灵活性和各类噪声与振动测试功能。其尺寸理想、灵活性和测量性能出色,带来了极佳的移动性,可实现即时现场诊断和故障排除。配备一个专用的平板电脑应用程序,可帮助非专家用户轻松进行测量设置、当场验证已采集的数据,并将其导出为业内认可的格式。

观看网络研讨会

一名工程师正在使用 Simcenter 振动测试设备

了解更多信息