Simcenter Testxpress 是一款性能卓越的声音、振动和耐久性分析仪,集传统分析仪的易用性和先进测量系统的高速性能及出色的测量质量等优势于一体。作为一款理想的解决方案,它适合各类振动和声学 ISO 标准,并配有便于使用的界面。Simcenter Testxpress 集 40 年的工程经验于一身,是整套可扩展测试和工程组合解决方案的一个组成部分。
优化从故障排除到认证测试的工作效率
Simcenter Testxpress 已设计为便于使用和优化产能,适合执行与振动、声学、耐久性相关的任务,如故障排除、验证工作、移动测试或资格评定以及认证测试。无论是汽车制造、白色家电、机械组件还是电子商务,Simcenter Testxpress 可满足各行各业的需求。直观的用户界面提供不同语种,系统可显示所有相关参数。该软件对 ISO 标准下的所有检查和要求都进行了硬编码,支持进行 ISO 认证测试,因此您无需担心细节;只需单击几个按钮即可生成 ISO 标准化报告,即使缺乏经验的操作员也可执行测试。
借助交互式屏幕布局,用户能够拖放数据、添加显示内容,并轻松比较测量结果。这加快了学习进程,也优化了效率。
加快测试速度,提高诊断简便性
Simcenter Testxpress 专为优化工作效率而设计,可提供合适的采集和分析功能组合。该系统可当即显示结果,并保存原始时间数据以供备份或进一步后处理。通过 Simcenter Testxpress,用户能够轻松访问高级在线工具,如滤波、平滑、求平均值和通道数学组合。由于结合了 ISO 认证测试的特定解决方案,它能够完全支持各项日常任务,让您能够:
- 并行执行快速傅里叶变换、阶次、倍频程、计数函数和时间历程分析,并在屏幕上显示实时结果
- 当场验证数据质量 – 边测量边诊断问题
确保故障排除和认证测试的理想工具
Simcenter Testxpress 具有强大的功能,可自动执行特定的测量活动,包括测量设置、专用后处理以及在 MS Office 中生成最终报告,使您能够:
- 实现从采集到报告的测量过程自动化
- 预先准备测量活动以缩短设置和执行时间
- 使用预定义的 ISO 模板进行认证测试
- 锁定关键参数以确保数据质量和一致性
更深入了解 Simcenter Testxpress
了解 Simcenter Testxpress 如何帮助您鉴定产品的噪声、振动和耐久性。