在汽车行业,车辆风洞试验是一种高效的解决方案,能够在开发早期阶段应用充分的 CFD 和 3D 声振仿真之后测量并优化风噪。但是,随着电气化趋势的不断发展,对风洞的需求量也越来越大。由于内燃机无法再掩饰风噪,优化风噪成为首当其冲的重要目标。车辆风洞测试的相关成本非常高昂,所以试验设施必须改进流程,才能应对需求与成本之间的矛盾。由于这一原因,必须在每次测试过程中捕获尽可能多的信息。因此,基本的测试系统开始向更先进的高通道数系统转变。
工程师面临的挑战是充分利用测试活动,并且需要了解哪些方法和技术组合适合这项工作。通过将所有不同技术组合成一个集成式平台,可以获得改进车辆气动声学性能的新见解。我们的解决方案提供先进的技术、可观的工作效率和可靠性,是能够满足当前和未来需求的安全选择。

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
借助各种测试数据采集硬件,提高多物理场测量活动的工作效率。Simcenter SCADAS 包括便携式移动装置、自主记录仪和高通道数实验室系统。