道路载荷数据采集 (RLDA) 是一种理想方法,可通过模拟特定驾驶环境精确测量预期市场公共道路或试车场地上的车辆响应情况。因此,它是确保车辆耐久性工程设计取得成功的一个关键起点。
如今,在尽快提供尽可能多车辆的高质量数据方面,耐久性测试团队都承受着巨大压力。采用复杂且耗时的传统系统时常会让这项工作变得有些紧张。因此,越来越多的团队转而采用更先进的方法,例如我们的 RLDA 解决方案。该解决方案不仅可以在极端测试条件下采集可靠的数据,还提供嵌入式通用信号调节功能,便于用户轻松设置各种测试类型。它设计紧凑且易于安装,可与多种模拟传感器和数字传感器配套使用,提供灵活的通道数。
该解决方案易于技术人员使用,首次使用即可提供精确的测量结果,从而无缝指导任何用户(无论是否经验丰富)完成整个耐久性数据采集流程。
使用 Simcenter Testlab Neo 进行耐久性测试
了解 Simcenter Testlab Neo 的耐久性测试功能。