1. Home
Person is using Simcenter testing software in a SimRod

Simcenter

基于模型的系统测试

将虚拟仿真融入物理测试。

优化产品性能

为了应对主要的市场驱动因素:能源效率、安全性和性能,许多产品现在都包括控制器,这些电子元件可帮助优化产品性能或改善其品牌特性。先进控制系统的广泛使用增加了产品开发、仿真和测试的复杂性。

为了在基于模型的开发流程任何阶段加速系统测试,Simcenter 通过基于模型的系统测试功能扩展其产品组合。通过在同一环境中整合测试和仿真以验证产品性能,可以减少测试成本和风险,提高工作效率并且获得更多的系统洞察见解。基于模型的系统测试可以尽可能地提高所用工具和方法的一致性,同时提供高度敏捷的机电一体化系统工程环境。它还支持使用虚拟模型、虚拟-物理组合模型以及物理样机进行特定于属性的评估。

为基于模型的开发高效融合测试和仿真

这款独特的解决方案将物理测试和仿真融入到单一环境中,通过增强工程洞察加快开发速度。

基于模型的系统测试功能

点播式在线研讨会

系统在环测试

车辆子系统集成是一个复杂的过程,将组件和子系统整合到一个集成系统中,确保其按预期协同工作。随着产品变体数量增加,在设计后期发现集成问题根本不切实可行。

图为系统在环测试。

了解基于模型的系统测试产品

Related resources