Simcenter Sound Cameraは、製品の音響設計を強化します。堅牢なモジュール構造になっており、遠距離音場と近距離音場の両方で、広い周波数範囲のさまざまな音源探査に対応します。この専用ソフトウェアには、起動後すぐに結果が表示されます。グラフィックで明確に表示される結果はわかりやすく、共有も簡単です。より詳細な解析が必要な場合は、Simcenter Sound CameraハードウェアとSimcenter Testlabソフトウェアを組み合わせて使用することも可能です。
音響トラブルシューティングを加速
このモジュール式の高品質なデジタル・マイクロホン・アレイは、騒音を発生させる測定対象物の音源を素早く探査します。また、製品に精通しているユーザーだけでなく、使用頻度が低いユーザーも簡単に使用できます。さらに、対処すべき問題に向き合っていることを確信でき、音響トラブルシューティングを加速させることができます。
堅牢なデジタル・アレイを採用
汎用性が高いこのシステムは、着脱可能なアームを使用して、複数の試験条件に対応できる優れたツールです。すべての電子機器がアレイに統合されており、1本のケーブルでソフトウェア・アプリケーションに直接接続されています。音源となる測定対象物との距離は自動的に計測されます。
このアレイは軽量なアルミ設計のため、堅牢で衝撃に強く、測定中も終始手持ちで快適に作業できます。軽量でありながら堅牢なため、持ち運びも簡単かつ安全です。
リアルタイムの対話形式の解析にアクセス
Simcenter Sound Cameraを起動すると、すぐに結果が表示されます。すべての関連情報がシングルシートのアプリケーションにまとめられ、一目でわかるように図解表示されます。使用にあたってトレーニングはまったく必要ありません。この対話形式のリアルタイム・ソフトウェアを使用すると、周波数領域、表示設定、平均化方法を変更できます。何らかの変更を加えると音源場所を示すマップが更新されるため、調査の迅速化を図れます。
音源探査により、鉱山作業員の聴覚を保護
このSimcenterソリューションは、試験と測定の時間を大幅に短縮して、コストを削減し、鉱業会社がより安全な作業環境をより迅速かつ効率的に実現するのに役立ちました。