정확한 타이밍으로 분산 통신을 사용하여 복잡한 실시간 시스템이라는 새로운 차원을 해결하는 고급 방법을 활용하십시오.
네트워크 설계 시간 50% 단축
시스템 설계를 자동화, 가속화 및 단순화하여 시간을 절약하고, 시장에서 차별화하여 성공하는 데 도움이 되는 고부가가치 작업에 집중하십시오.
검증된 올바른 네트워크의 신속한 설계
전체 분산 통신 시스템의 통신을 최적화하고 각 통신 클러스터(버스)의 사용을 극대화합니다.
전달을 보장하여 네트워크 설계 가속화
네트워크는 모든 최신 차량의 중요한 측면이며, 네트워크 설계는 임베디드 소프트웨어 및 배전 시스템의 설계와 연계되어 있습니다. 새로운 차량 기술은 타이밍을 한층 엄격하게 제약하며 훨씬 더 많은 데이터 처리량을 관리하기 위해 한층 복잡한 네트워크 토폴로지를 필요로 합니다. Siemens는 통합된 전체 차량 접근 방식을 제공합니다.
네트워크 구현은 차량의 품질 및 안전 요구사항을 크게 향상시키는 데 기여할 수 있도록 설계에 따라 정확히 구성되어야 합니다. Capital Network Designer의 고급 설계 자동화는 오늘날의 차량에서 볼 수 있는 여러 네트워크의 설계 주기 시간을 단축합니다. 통신 네트워크가 독립적으로 설계되지 않았으므로 다른 산업 표준으로 가져오고 내보낼 수 있어야 합니다. 고급 개념은 타이밍 분석 및 검증으로 지원되고 뒷받침됩니다.
네트워크 설계자는 최악의 시나리오를 판단하기 위해 네트워크 크기를 적절하게 조정할 수 있어야 합니다. 데이터 볼륨이 계속 증가하므로 일정 시간을 줄이고 품질을 개선하기 위해 설계 자동화가 필요합니다. 고급 설계 도구는 네트워크를 최적화하여 비용과 무게를 줄이고 복잡성을 관리할 수 있습니다. 네트워크 설계를 자동화하면 고도로 분산된 전기 및 전자 아키텍처로 복잡한 차량을 설계하는 기업이 검증되고 올바르게 정의된 네트워크를 보장할 수 있습니다.
데이터가 도메인 간에 자연스럽게 이동할 수 있도록 잘 통합된 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링) 솔루션이 필요한 항공기 제조업체는 Capital에 투자합니다. Capital 고급 타이밍 분석 기능은 일관성과 전달을 보장하여 개발 비용과 위험을 줄여줍니다.
네트워크 신호는 타이밍 요구사항의 제약 내에서 메시지에 자동으로 압축될 수 있어야 합니다. Capital 타이밍 분석 도구는 최악의 시나리오를 포함하여 메시지 전달을 평가하기 위해 전체 네트워크를 평가합니다. 이는 네트워크를 최적화하고 그 크기를 적절하게 조정하는 데 중요합니다. 엔지니어는 물리적 프로토타입 테스트에 대한 의존을 줄이고 과도한 엔지니어링을 피하고자 합니다. 타이밍 분석은 최악의 제공 시나리오를 정확하게 계산하여 물리적 테스트의 필요성을 줄이고 과도한 엔지니어링을 방지할 수 있습니다.