2023년 가을, G2는 메카니컬 설계 CAD 부문에서 NX를 최우수 CAD 소프트웨어로 선정하고 기타 여러 G2 리더십 배지를 수여했습니다. G2는 업계 소프트웨어 사용자의 평가를 기반으로 수여됩니다.

Siemens Digital Industries Software proudly shares our list of peer-voted awards and recognition for our computer-aided design software, NX CAD.
2023년 가을, G2는 메카니컬 설계 CAD 부문에서 NX를 최우수 CAD 소프트웨어로 선정하고 기타 여러 G2 리더십 배지를 수여했습니다. G2는 업계 소프트웨어 사용자의 평가를 기반으로 수여됩니다.


NX는 2023년 TrustRadius로부터 다음과 같은 3개 부문에서 수상했습니다.
NX Sustainability Impact Analysis가 2023년 지속 가능성 시상에서 2023년 올해의 지속 가능한 제품으로 선정되었습니다.
Siemens Digital Industries Software는 지속 가능한 제품 설계를 장려하고자 NX 소프트웨어를 통해 가장 포괄적인 디지털 트윈을 설계하도록 지원합니다. NX Sustainability Impact Analysis(지속 가능성 영향 해석)는 엔드 투 엔드 프로세스 초기에 지속 가능성 데이터를 통합하여 제품 설계 프로세스를 중심으로 환경 영향 평가를 수행합니다.


Siemens NX는 국제 SaaS Awards 프로그램에서 2022년 엔지니어링 관리, PLM 또는 CAD 부문 최우수 SaaS 제품으로 선정되었습니다.
수석 심사위원인 Annabelle Whittall은 Siemens NX에 대해 다음과 같이 말합니다. "Siemens는 SaaS Awards 2022에서 두각을 나타냈습니다. Siemens NX 시스템은 온프레미스 데스크톱 CAD 소프트웨어와 클라우드 네이티브 CAD 소프트웨어 간의 원활한 상호 운용성을 지원하여 엔지니어링 작업 공간에서 마찰을 줄여줍니다. 이번 수상은 합당한 결과입니다."
NX(NX Command Prediction 추가 기능)의 적응형 UI 기술은 학습된 명령 사용 패턴을 기반으로 명령을 예측하고 사용자에 명령을 제공할 수 있는 ML(머신 러닝) 및 인공 지능 기반 UI(사용자 인터페이스)입니다. 지식, 스타일 및 선호도의 차이를 고려하여 설계 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.
"인공 지능 분야의 혁신 기업으로 선정된 것을 영광으로 생각합니다. AI를 고집하지 않고 산업용 소프트웨어에 집중하고 있다는 사실은 우리가 업계에서 선두를 달리고 있음을 분명히 보여줍니다." - Paul Brown, NX 제품 엔지니어링 부문 수석 마케팅 이사
"NX 기반 소켓 개발 프로세스는 회사 전체에 실제로 파급 효과를 일으켰습니다. 소프트웨어를 통해 운영을 더 높은 수준으로 자동화하고 개선할 수 있는 방법을 확장하고 있습니다."
Easton LaChappelle
CAD 파트에서 생산 라인에 이르기까지 모든 값을 계산하는 동일한 제품군을 사용할 경우 실제 트랙에서 우수한 성능을 보장하는 고품질 파트를 얻을 수 있습니다."
Raffaele Boschetti
"다른 CAD 시스템 대신 NX를 사용하는 이유는 설계에서 해석까지 보다 원활하게 전환할 수 있기 때문입니다. 이를 통해 설계를 반복하는 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다."
Parijaat Malik

스페인 해군 및 해양 엔지니어 및 건축가 협회(Association of Naval and Oceanic Engineers and Architects of Spain) 어워드 심사위원단은 Siemens Digital Industries를 '2021년 해군 부문 관련 활동을 수행한 최우수 기업'으로 선정했습니다.
이 상은 전 세계 조선 부문에 변화를 일으키는 NX 소프트웨어와 FORAN의 성장과 추진력을 높이 평가합니다. 해당 위원회는 Siemens의 CESENA(Center of Excellence for the Naval Sector in Galicia) 프로그램이 해양 산업의 혁신과 디지털 트랜스포메이션에 상당히 기여한 점을 높게 평가했습니다.
HP와 Siemens의 적층 제조 산업화: NX와 CFD를 기반으로 최적화하여 기존 프로세스보다 75% 더 빠르게 혁신적인 냉각 덕트를 설계했습니다. 새로운 전략적 제휴를 통해 제조업체는 3D 프린팅 파트를 그 어느 때보다 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 방식으로 더 많이 출시할 수 있습니다. 그 결과 Edison Awards의 재료 과학 및 엔지니어링 부문에서 은상을 수상했습니다.

"Siemens NX는 단일 플랫폼 내에서 CAD, CAE 및 CAM 기능을 포괄하는 완전 통합된 제품군을 제공합니다. 이러한 통합을 통해 설계, 해석 및 제조 프로세스 간에 원활하게 전환할 수 있습니다."
"모든 종류의 CAD 작업 요구사항을 충족하는 강력한 도구로, 파라메트릭 및 동기식 도구를 갖춘 단일 환경을 활용하여 다른 어떤 소프트웨어보다 빠르게 설계를 생성하고 변경할 수 있습니다."
"[NX]는 모델 생성을 위한 뛰어난 인터페이스를 갖추고 있으며, 작업 요구사항과 쉽게 통합할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. CAD 기능과 시간 절약이라는 이점도 마음에 들었습니다."
"Siemens는 [NX]의 연구 개발에 많은 노력을 기울이며, 고객 피드백, IR, ER을 기반으로 소프트웨어를 지속적으로 업데이트합니다. 서비스 파트너는 Siemens로부터 신속하게 지원을 받을 수 있도록 IR 및 ER을 제출할 수 있습니다."
"브레이크 어셈블리를 재설계하고 시뮬레이션하는 데 NX CAD를 광범위하게 사용했습니다. 모든 구성 요소를 쉽게 설계할 수 있었고 전체 UI에 완전히 익숙해졌습니다. 사용하기 매우 간편하고 적응하기 쉬웠으며, 시뮬레이션 실행 기능도 유용했습니다."
"오랫동안 NX를 사용해 오고 있습니다. 대형 어셈블리를 작업할 때 항상 NX를 사용해 왔으므로 NX의 성능에 대해 걱정하지 않아도 됩니다."