Opcenter

Opcenter Laboratory

Opcenter Laboratory는 품질 테스트 실행 시 실험실 처리량과 효율성을 향상시키는 전면적인 LIMS(Laboratory Information Management System)입니다.

United States에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.
국가 변경

LIMS(Laboratory Information Management System)의 품질 테스트 피드백에 따라 실험실에서 포뮬레이션을 조정하는 연구원

실험실 관리 프로세스를 원활하게 지원

Opcenter Laboratory는 실험실 운영 전반에서 생산성, 효율성, 품질 보증 및 데이터 무결성을 지원합니다.

품질 폐루프를 형성하고 실험실 처리 시간 단축
Opcenter Laboratory는 초기 포뮬러 개발부터 앳라인(at-line) 및 오프라인 샘플링 관리까지 품질을 보호하며, 우수한 품질의 배치만 투입합니다. 원료 배치를 생산에 투입하기 전에 인바운드 납품의 샘플을 분석합니다.

샘플 분석에 대한 피드백 시간 단축
샘플이 도착하는 순간부터 최종 분석 결과가 사용 가능하고 검증되고 전달될 때까지 실험실의 효율을 높입니다. LIMS는 피드백 시간을 단축하고 출시 시간을 가속화합니다.

폐루프 품질을 위한 RD&L 및 MES 통합
앳라인(at-line) 및 오프라인 샘플 분석을 가속화하여 사용 의사결정을 신속하게 MES(제조 실행 시스템)에 전달할 수 있습니다. 필요한 경우 수정 조치를 취하고 배치를 재분석하여 품질을 개선할 수 있습니다. 프리미엄 아웃바운드 품질을 보장하기 위해 완제품을 샘플링합니다.

실험실 기기를 양방향으로 연결
오류를 방지하고 시간을 절감합니다. 실험실 기기와 직접 연결되므로 데이터를 수동으로 입력하지 않고도 샘플 ID를 공유하고 분석 결과를 LIMS(Laboratory Information Management System)에 등록할 수 있습니다.

보다 효과적인 장비 관리
예정된 모든 개입과 예정되지 않은 개입에 대한 후속 조치를 자동으로 보장합니다. Opcenter Laboratory는 제때에 개입을 받지 않은 기기의 분석 결과를 수용하지 않습니다.

작업자 자격 관리 사용
모든 운영자 자격 및 갱신에 대한 후속 조치를 보장합니다. 작업자에게 자격 시험을 다시 치러야 할 시기를 자동으로 알려줍니다. Opcenter Laboratory LIMS는 작업자 자격이 오래된 작업자의 분석 결과를 수용하지 않습니다.

SQC(통계적 품질 관리) 성능 및 편차 경고
분석 결과(및 빈 샘플)가 Western Electric Rule에서 벗어나면 경고를 수신하여 스크랩 및 재작업을 방지합니다. Opcenter Laboratory SQC 컴포넌트가 자동으로 결과를 추적하고 필요하다고 표시된 경우 편차 경고를 보냅니다.

외부 사용자 액세스 관리
외부 사용자에게 LIMS에 대한 액세스 권한을 부여하여 분석 결과/분석 인증서를 직접 검색할 수 있도록 함으로써 느리고 간접적인 커뮤니케이션(예: 이메일)을 없앱니다.

추세 시각화
LIMS 분석 결과를 장기간에 걸쳐 그래픽으로 시각화합니다. Opcenter Laboratory 추세 및 차트 작성 기능은 긍정적 또는 부정적 변화를 쉽게 식별하는 데 도움이 됩니다.

다양한 보고서 생성
분석 인증서, 성능 보고서, 관리 보고서 등을 Opcenter Laboratory에서 바로 생성할 수 있습니다.

실험실 환경에서 테스트를 수행하는 여성
고객 성공사례 영상

올리브 오일 회사 Deoleo

올리브 오일을 생산하는 세계적인 리더 기업이 디지털화를 활용하여 지속 가능성을 실현합니다.

00:00
00:00

Multi-Discipline Verification and Validation

Bridge the gap between Design and Verification with one platform – document any verification setup

Validation and verification of prototypes or innovation development against the design specifications in hybrid and discrete industries.

In prototype and design verification often a multitude of scientific disciplines are used for the assessment, from imaging to destructive tests. Combining these disciplines into one single testing and verification solution can help you accelerate the innovation cycles and time to market.

Model any type of verification against specification

The industry agnostic Opcenter Laboratory allows you to model any type of testing set up by configuration only. Verify for example the chemical compositions and quantities against targets and tolerance limits. For the same product define i. e. how many charging cycles should be verified against performance specs.

Combine multiple disciplines in sequence and context

One section of your design verification might combine multiple scientific evaluations and need to be considered as a whole, not just as individual test results. In one Verification Request combine for example CT and microscopic image analysis with electrical analysis and chemical and environmental impact evaluations as well as quality control parameters.

Optimize scheduling of testing rigs and conditions

Use the integrated Opcenter Scheduling solution to optimize the planning and execution of all testing on rigs, in specific rooms/ fields/conditions or with equipment. Gain efficiency by avoiding bottle necks and idle times ensuring cost-efficient and in-time use of resources.

Automatically provide input to DVPR

Automatically create documentation of your verification results. Define how the results are combined in reports or report sections to automatically create input for DVPR (Design Verification Plan Reports) and send to design/engineering teams.

Ensure performance requirements and Quality Control for production

Centralize the design validation and verification documentation in one system that holds the DVPR inputs as well as product performance requirements and will handle the future quality control when going to serial production. Provide a single source of truth for both product development and manufacturing.

Full scale LIMS to ensure Quality Control

Use the Opcenter Laboratory LIMS to ensure your products adhere to defined quality standards while enhancing laboratory operational excellence. The MES integrations allow for seamless Quality Control with automated releases and alert handling.

Expedite LIMS activities with automated lab operations

Optimize lab throughput and release times with streamlined workflows, automatic calculations, equipment integrations and rules for decision-making by the system – minimizing human intervention and error.

Centralize R&D collaboration for faster innovation cycles

Allow your global R&D teams to centrally collaborate and learn from each other by making verification documentation easily searchable. Information about what failed is just as valuable as what worked well to accelerate innovation cycles and avoid double trial and error.

다른 Opcenter RD&L 제품 살펴보기

Opcenter에 대한 정보 및 지원

고객 지원

Siemens는 Opcenter 및 Siemens의 모든 제품에 대해 세계적 수준의 고객 지원을 제공합니다.

Opcenter 블로그

Siemens 블로그 사이트에서 Opcenter 소프트웨어의 최신 소식과 주요 내용을 확인할 수 있습니다.

Opcenter 커뮤니티

대화에 참여하거나 Opcenter 소프트웨어와 관련된 모든 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.