Simcenter Prescan을 사용하면 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행차에 대한 가상 검증을 개발할 수 있습니다. 엔지니어는 당사의 도구를 사용하여 피드백 루프와 적응 주기가 단축된 체계적인 개발 접근 방식을 따르는 동시에 가능한 시나리오를 다룰 수 있습니다.
ADAS 및 자율 주행 시스템 개발의 가속화
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행차 시스템의 안전성과 신뢰성을 검증하려면 가능한 모든 상황에서 가능한 모든 시나리오를 포함하여 최대 수십억 마일을 테스트해야 할 수 있습니다. 이는 대부분의 검증 작업이 시뮬레이션을 통해 실시간보다 빠르게 가상으로 수행되는 경우에만 실현 가능합니다. 따라서 엔지니어는 체계적인 접근 방식을 따를 수 있도록 하는 포괄적인 물리 기반 플랫폼이 필요합니다.
시뮬레이션의 기능을 간편하게 활용
엔지니어는 Simcenter Prescan을 사용하여 다음 5단계에 걸쳐 ADAS 및 자율주행차 시스템을 가상으로 검증할 수 있습니다.
- 첫째, GUI를 통해 Simcenter Prescan 데이터베이스의 각 요소(도로, 인프라 컴포넌트, 액터, 날씨 및 광원 포함)를 사용하거나 API를 사용하여 몇 분 안에 실제 교통 시나리오를 복제할 수 있습니다.
- 그런 다음 센서 모델을 추가할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 자차량에 연결하여 차량과 주변 환경 간의 상호 작용을 테스트할 수 있습니다.
- 다음으로, Simcenter Prescan은 데이터 처리, 센서 융합, 의사 결정 및 제어를 위한 알고리즘을 설계하고 검증하기 위한 제어 시스템용 인터페이스를 제공합니다.
- 이 모든 데이터를 사용하여 엔지니어는 여러 운영 체제 및 플랫폼에서 수행할 수 있는 실험을 실행할 수 있습니다.
- 마지막으로, 필요한 검증 공간을 다루기 위해 엔지니어는 오케스트레이션을 통해 도로, 경로, 액션, 속도 프로필, 조명 조건, 기상 현상, 센서 구성, 알고리즘 등에 대한 스마트 매개변수 변형을 자동화할 수 있습니다.
물리 기반 센서 시뮬레이션의 검증 및 확인
Simcenter Prescan이 ADAS 및 자율 주행 차량 시스템을 효율적으로 테스트하기 위한 선도적인 시뮬레이션 플랫폼인 이유를 알아보십시오.