Siemens Digital Industries는 주요 산업별 요구 사항을 파악해온 수년간의 경험을 통해 기업이 제품 및 프로세스에서 빠르게 가치를 실현할 수 있도록 지원합니다.
우리의 문명은 전적으로 석탄, 석유 및 가스에 기반을 두고 있습니다. 지난 220년 동안 인류는 1조 6천억 톤이 넘는 이산화탄소를 대기와 바다에 배출했습니다. 향후 30년 동안 우리는 화석 연료 없는 미래를 설계해야 합니다.
기후 비상 사태로 인한 최악의 영향을 피하기 위해 우리는 향후 28년 동안 개인의 배출량을 0으로 줄여야 합니다. 이 블로그에서는 비교적 쉽게 달성할 수 있다고 생각되는 현실적이고 실용적인 몇 가지 사항을 중점적으로 살펴봅니다.
소비주의에 집착하는 우리의 문화는 에너지와 천연 자원에 상당한 비용을 지출하고 158억 톤의 온실가스를 배출합니다. Simcenter는 엔지니어가 더욱 지속 가능한 미래를 만드는 데 도움이 될까요?
80억 명의 인구에게 식량을 공급하기 위해 매년 97억 톤 이상의 온실가스가 배출됩니다. Simcenter를 사용하여 지속 가능한 방식으로 식량을 공급하는 저탄소 미래를 설계할 수 있을까요?
현대적인 운송 수단은 실용적이고 안전하게 더 멀리, 더 빠르게 이동할 수 있게 해주었습니다. 이러한 편리함의 대가로 82억 톤의 온실가스가 배출되고 있습니다. Simcenter는 지속 가능한 이동을 위해 어떤 도움을 줄 수 있을까요?
우리는 편안한 삶을 위해 100만 년 동안 무언가를 태워왔으며, 그 대가로 매년 26억 톤의 온실가스를 배출하고 있습니다. Simcenter는 화석 연료에 의존하지 않는 미래를 설계하는 데 어떻게 도움이 될까요?
우리가 사용하는 전력의 63%는 화석 연료 연소를 통해 얻는 것입니다. Simcenter는 모두를 위한 안정적이고 지속 가능한 전기로 저탄소 미래를 설계하는 데 어떻게 도움이 될까요?
어떻게 하면 기후 변화에 대응하고 전체 제품 라이프사이클에 걸쳐 지속 유지 가능성을 지원할 수 있을까요? 본 인포그래픽에서 자세히 알아보십시오.