전 세계 여러 국가에서 다양한 종류의 기계에서 생성되는 소음의 양을 명시적으로 제한하는 법률을 제정했습니다. 즉, 이러한 시장에 특정 장비를 판매하려는 제조업체는 방출되는 음력 수준을 측정하고 국가 법률에서 설정한 지정된 목표 미만으로 유지해야 합니다. 엔지니어링 팀은 제품이 이처럼 까다로운 소음 및 진동 요구사항을 충족하는지 어떻게 확인하고 인증할 수 있을까요?
특정 유형의 기계 또는 장비에 대한 소리 측정 절차를 지정하는 ISO 표준이 있습니다. 이러한 소음 테스트 코드 표준을 준수하면 신뢰할 수 있고 반복 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. 음력, 음향 강도 및 인체 진동에 대한 세 가지 주요 ISO 표준이 있습니다. 각 유형의 ISO 표준에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
Simcenter 소음 및 진동
Simcenter 소음 및 진동 인증 솔루션로 ISO 인증 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 소음 및 진동 측정을 위한 소형 다중 채널 데이터 수집 도구인 Simcenter SCADAS XS 하드웨어와 작업 기반 Simcenter Testxpress 소프트웨어를 사전 정의된 ISO 템플릿과 결합합니다. 양 시스템 모두 ICP(집적 회로 압전기) 가속도계 및 온도 센서를 통한 마이크 및 변형률 게이지 센서에서 내장 GPS 센서와 CAN 버스 시스템에 이르기까지 여러 가지 센서 또는 직접적인 연결을 지원합니다.
Simcenter는 소음 및 진동에 대한 현지 규정 및 표준을 준수하면서 새로운 영역으로 확장하여 궁극적으로 시장 점유율을 높일 수 있도록 지원합니다.
Simcenter 소음 및 진동 인증
Simcenter SCADAS XS 및 Simcenter Testxpress를 사용하여 음력과 인체 진동에 대한 소음 및 진동 인증 테스트를 강화할 수 있습니다.