여러 산업 기계의 이미지.

Simcenter

품질 테스트

제조 도중에 강력하고 신뢰할 수 있는 품질 테스트를 수행할 수 있습니다.

테스트 측정을 통한 품질 표준 보장

고객의 기대가 높아짐에 따라 제품이 어디에서 제조, 유통 및 판매되는지에 관계없이 높은 제조 품질이 절대적인 요구 사항이 되었습니다. 일련의 테스트 측정을 통해 품질 표준을 충족시키는 품질 보증 (QA) 및 생산 팀 작업의 중요한 일부분입니다. 제조 환경의 특정 조건 하에서 품질 테스트 시스템은 테스트에 들어가는 시간과 노력을 경제적으로 활용해 신뢰할 수 있는 테스트 결과를 제공합니다.

Siemens의 솔루션을 사용해 높은 테스트 시설 신뢰성 수준을 달성할 수 있고 연속 생산 과정에서 짧은 사이클 시간과 높은 처리량을 구현하며, 자동화 수준을 높이고 수작업 및 작업자 실수를 줄이며, 객관적이고 재현 가능한 적격 여부 검수 결과를 근본 원인 분석과 통합해 어떠한 중간 재설계가 가능한 지 알아볼 인사이트를 생성할 수 있습니다. 또한 이 결과를 요구사항을 변경하는 데 쉽게 적용할 수 있습니다. 이를 통해 전체 제품 및 제조 품질이 체계적으로 향상되며 고객 불만족이 줄어듭니다. 또한, 제품과 생산 디지털 트윈 모두에 중요한 피드백을 제공해 지속적으로 프로세스를 개선할 수 있습니다.

최종 라인 테스트를 사용하여 100% 품질 검사 시스템 구현

자동차 분야에서 EOL 테스트는 진동 음향 측정을 사용해 생산된 모든 컴포넌트의 특성을 정확하게 식별하고 제품에 결함이 있는지 확인합니다.

품질 테스트 기능

고객 성공사례

CEBI Motors

CEBI Motors는 Simcenter Anovis를 활용하여 진동 측정값을 기반으로 모터 음향 방출을 해석합니다.

A computer screen showing text and charts.
Case Study

Enhancing end-of-line testing to increase production efficiency and NVH performances

회사:CEBI Motors

업종:자동차 및 운송

위치:Veggiano, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

품질 테스트 제품 살펴보기

자세히 알아보기