회의 테이블에 앉아 있는 사람들과 Simcenter 구조 해석이 표시된 노트북

Simcenter

구조 해석 소프트웨어

구조를 시뮬레이션하여 응력, 변형 및 기타 조건에서의 성능을 알아봅니다.

구조 해석 도구 통합

구조 해석 시뮬레이션은 무게와 장력이 구조물에 미치는 영향을 연구하는 것입니다. 컴포넌트 또는 제품 어셈블리가 응력이나 진동 하에서 어떻게 반응하는지 이해하는 것은 모든 산업에서 중요합니다. 하지만 제품과 재료가 점점 복잡해짐에 따라 엔지니어는 단순한 선형 정역학 해석 이상의 기능을 갖춘 도구가 필요합니다.

Simcenter는 단일 사용자 환경 내에서 다양한 애플리케이션을 시뮬레이션하는 데 필요한 구조 해석 소프트웨어를 제공합니다. 더 이상 선형 정적 해석, 피로 해석, 비선형 해석에 각기 다른 도구를 사용할 필요가 없습니다. 따라서 엔지니어링 부서는 구조 해석 도구를 통합할 수 있으며, 사용자는 단일 사용자 인터페이스만 알면 됩니다.

항공기 구조 설계 및 해석

항공이 화석 연료 구동에서 지속 가능한 방식으로 전환하는 과정에는 막대한 엔지니어링 과제가 따르지만 경쟁력도 유지해야 합니다. 지속 가능한 항공의 발전을 실현하는 커넥티드 기체 구조 설계 및 해석 접근 방식에 대해 알아보십시오.

3D CAE model of a jet engine turbine with cross-sectional view showing internal components and stress analysis visualization.

CAE Summit 2025 with Maya HTT

Meet CAE innovators, experts and developers to get together and share ideas.
October 8-9 | Orlando, FL USA

What is structural analysis software?

Finite element analysis

Finite element analysis (FEA) is the technological and mathematical foundation for simulating structural performance. FEA is a well-established methodology to aid the engineering design and analysis of many kinds of products.

Linear analysis

Linear structural analysis is a method used to determine how a structure behaves under load, assuming a linear elastic material and small deformations. This is the most common type of structural analysis performed today.

Nonlinear analysis

Nonlinear structural analysis is used to account for changes in a structure's geometry, material properties, and stiffness when subjected to loads, where the relationship between forces and displacement is not linear.

Free 30-day trail: Simcenter 3D

Rapidly make a design change that are replicated in your simulation model then simulate again in seconds.

고객 성공사례

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering은 Simcenter Femap 및 Nastran의 고품질 해석과 유연한 모델링을 통해 설계 시간을 단축했습니다.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Case Study

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

회사:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

업종:조선 및 해양 산업

위치:Yokosuka City , Japan

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap

Explore structural analysis simulation capabilities

Select...

Linear statics analysis

Linear analysis is used to solve static problems, such as determining if a structure will fail under a prescribed load. This analysis is particularly useful for studying structures under static loads, where the loads are applied slowly and remain constant over time.

With the Simcenter Nastran solver, you can simulate both transient and harmonic excitations and use its damping models to choose between direct or forced response.

Simcenter 3D 소프트웨어의 기계 구조 시각 이미지에 대한 선형 해석
Heatmap of the stress points within a car unibody shell

Normal modes

Normal modes analysis helps you to determine the natural frequencies and corresponding mode shapes of a structure. This helps you understand the dynamic behavior of your design and identify potential resonance problems.

Understanding your model's dynamic behavior through modes and test measurements can help you achieve an accurate and efficient solution. Thanks to the rapid analysis capabilities of RDMODES, Simcenter Nastran can generate modes for large systems with numerous modes

Buckling

Simcenter can help you predict the load at which a structure will buckle or undergo a sudden change in shape under compressive loads. This helps you identify potential stability issues and optimize designs for slender or thin-walled structures.

linear buckling of a cylinder in Simcenter 3D

Industry applications

Select...

Simcenter 3D equips aerospace engineers with a robust set of tools for diverse analysis tasks, ensuring the structural integrity, performance, and reliability of aircraft and spacecraft components.

  • Airplane frame analysis: Assesses stiffness, durability, and modal frequency for structural integrity.
  • Wing Evaluation: Measures stiffness, skin buckling resistance, and modal frequency to optimize aerodynamic performance.
  • Control Surfaces Assessment: Evaluates the strength of pylons, ailerons, and stabilizers against flight forces.
  • Spacecraft Durability Checks: Analyzes thermal stress and distortion in composites for reliability in space conditions.
  • Aero Engine Simulation: Provides insights into rotating loads, thermal stress, and components like compressors and turbines.
  • Launch Vehicle Stress Assessment: Evaluates thermal loads, maneuver forces, and wind effects critical for mission success.
Simcenter 3D Structural Analysis Industries Plane

구조 해석 소프트웨어 제품 살펴보기

온디맨드 웨비나 | 51분

해양 구조 해석

정확한 구조 해석 시뮬레이션을 위해 시뮬레이션과 테스트를 결합하여 진정한 디지털 트윈을 생성합니다.

Simcenter 소프트웨어의 선박 구조 해석 시각 자료.
Structural analysis

Learn more

Frequently asked questions