컴포넌트 온도를 최적의 작동 범위 내로 유지하거나, 과도한 열을 배출하거나 재사용하여 성능과 효율성을 향상하는 것은 오늘날의 복잡한 시스템에 내재된 해결 과제입니다. Simcenter는 열 통합 문제를 해결할 수 있도록 사전 설계 단계에서 최종 검증까지의 전체 설계 주기를 포함하는 포괄적인 솔루션 세트를 제공합니다.
Simcenter는 자동차, 비행기 또는 실내 쾌적성과 같은 열 성능을 극대화하는 동시에 에너지 효율성을 최적화합니다. Simcenter를 사용해 온도 제어 전략을 설계 및 검증하는 경우, 주변 환경과의 상호작용을 비롯한 시스템의 실제 운영 환경을 나타낼 수 있습니다. 또한 Simcenter를 사용하면 에너지 회수 시스템 통합과 이로 인해 성능과 에너지 소비에 미치는 영향을 연구할 수 있습니다. 또한 고급 후처리 기능을 활용하여 시스템의 에너지 흐름을 그래픽으로 시각화할 수 있습니다.
구름 위의 경주(Race to the clouds): Tesla Model 3의 배터리 열 거동 시뮬레이션
Tesla Model 3로 파이크스 피크 힐 클라임(Pikes Peak Hill Climb) 자동차 경주를 시뮬레이션하고 배터리 발열 거동에 대해 알아봅니다.