使用 Microsoft Excel 中的 XCargo 即可获得能够优化物流的功能。快速高效地计算运输成本,规划路线时间表,并优化中低复杂度的位置。访问全面的模板集合,为物流服务提供商和货运代理的日常工作提供便利。
利用高效的货物和物流管理。简化库存、装运和运输,并优化供应链运营,以提高生产力并节省成本。
从基本包开始,然后随着您的需求而扩展。享受可根据您的业务需求进行调整的可扩展解决方案。
访问大量 Excel 模板和计算,并在熟悉的工具中完成工作。XCargo 是一个 Excel 加载项。
与其他供应链工具结合使用,并访问供应链套件的查看器。
对 XCargo 进行定制化以满足您的需求。从一个软件包开始,然后添加您需要的内容。
内含模块 | XCargo Visibility | XCargo Freight | XCargo Optimization | XCargo Premium |
|---|---|---|---|---|
Visualization | X | X | X | X |
地址检查 | X | X | X | X |
距离计算 | X | X | X | X |
过路费计算 | X | X | X | X |
距离矩阵 | X | X | ||
资费生成器 | X | X | ||
运输成本计算 | X | X | ||
客户指派 | X | X | ||
位置优化 | X | X | ||
路线规划 | X | X | ||
网络流 | X | X |
物流规划人员需要了解其物流网络中的情况,从当前的服务程度到目标成本和实际成本,再到预期的性能需求。
使用 XCargo 让一切尽在掌控。作为基于 Excel 的软件解决方案,它模拟更改以及这些更改如何影响整个系统。它赋能在整个系统的模型中看到真实的数据和场景,然后将这些用作有根据且透明的决策基础。
成功的招标始于适当的准备。如果您的电话措辞有效,可以获得双倍的优势。然后,您可以全面评估出价。得到的报价将具有更好的质量和更高的可靠性,并且您的运输成本将更低。
在整个过程中,使用 XCargo 可以为您提供用于规划和评估报价的标准化工具。对同一货件应用不同的运费,然后选择最具成本效益的服务提供商。这也会让您的采购经理受益:如果您需要特定货物的服务提供商,您的询价将得到快速可靠的答复。
仅仅规划然后选择物流服务提供商并运输货物还不够,还需要进行审计。使用 XCargo 中的许多支持功能可以轻松评估发票。
高效规划运输网络:无论您需要规划枢纽、物流关系还是供应和配送区域,都可以获得战略优势。
此规划工具提供了广泛的选项,从分析您当前的网络到可视化潜在场景。运输渠道如何变化?如何节省时间和资金?XCargo 会给出答案。使用路线规划还可以优化流程并以最盈利的方式使用资源。
出价要求通常非常复杂。除了运输数据外,他们通常还规定了非常具体的运费。这会使制定报价成为真正的挑战。
使用 XCargo 帮助您验证和分析运输数据并审查成本。设置利润模型并使用利润结构。通过自动创建包含集成式运费优化的定制货运矩阵,可以增强报价编写。
了解成本!使用 XCargo 成本计算器分析货物,并在地图上以图形方式查看。
控制员可以轻松地将货运代理的报价与真实的货物和运输模式(这是投标过程与真实运输结构的结果)进行比较。