자동차에서 시스템 NVH 성능 예측 소프트웨어를 사용하는 두 사람.

Simcenter

NVH 테스트

NVH(소음, 진동 및 하네스) 측정 프로세스의 모든 단계에서 효율성을 높입니다.

NVH 테스트가 중요한 이유는 무엇인가요?

소음, 진동, 충격은 승객이 경험하는 특성으로, 모두 차량의 품질에 대한 인식을 형성합니다. 이 중 하나가 너무 지나치거나 적합하지 않다면 부정적인 평가로 이어지며 향후 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 제조업체가 고객 인식을 개선하기 위해 차량의 NVH를 최적화하는 데 많은 시간과 리소스를 투자하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 NVH 성능을 효율적으로 평가할 수 있는 적절한 장비와 소프트웨어를 보유하고 계신가요?

NVH 테스트 캠페인의 생산성 향상

NVH 테스트 엔지니어는 출시 시간과 개발 비용을 줄이는 동시에 품질과 완전성을 보장해야 하는 두 가지 과제에 직면해 있습니다. 프로토타입 가용성과 테스트 시간이 제한되면 작업이 더 복잡해지므로 제품 검증의 효율을 높여야 합니다. 이러한 까다로운 환경에서 제조업체는 최고의 표준을 충족하면서 여러 테스트 조건과 애플리케이션을 평가해야 합니다.

Simcenter는 NVH 팀이 NVH 테스트 캠페인을 최적화할 수 있는 전용 솔루션을 제공합니다. 확장 가능한 수집 하드웨어를 측정, 처리, 해석 소프트웨어와 결합하여 NVH 평가를 보다 비용 효율적으로 수행할 수 있습니다. Simcenter의 직관적이고 확장 가능한 NVH 테스트 솔루션을 사용하면 효율적인 측정, 해석, 보고, 데이터 공유가 가능합니다. 이 솔루션은 문제 해결부터 채널 수가 많은 다중 물리 성능 테스트 캠페인에 이르기까지 개발 주기의 여러 단계에서 광범위한 NVH 활동을 지원합니다.

NVH 작동 테스트를 수행하면서 차량을 운전하는 엔지니어

차량 NVH 테스트의 최신 혁신 기능

유연한 설정으로 작동 조건에서 소음과 진동을 빠르게 평가하는 방법을 알아보고, 더 짧은 시간 내에 더 많은 NVH 정보를 수집하고 품질에 대한 확신을 갖는 방법에 대해 알아보십시오.

What is NVH?

Noise, vibration and harshness are all characteristics passengers experience that shape their perception of quality in your vehicle. Too much of one of these, or the wrong “note” can mean negative reviews and impact future sales.

Noise

Noise refers to unwanted sounds that are perceived by the human ear. These sounds can originate from various sources within a vehicle, such as the engine, tires, road surface, and aerodynamic elements like wind and cooling fans.

Vibration

Vibration refers to the mechanical oscillations within a vehicle. Vibrations originate from sources such as the engine, road, or wind, and they are felt by passengers at the steering wheel, seat, armrests, floor, and pedals.

Harshness

Harshness refers to the subjective quality of the noise and vibration experienced in a vehicle. Unlike noise and vibration, which can be measured objectively, harshness is often evaluated qualitatively through human perception.

Simcenter for NVH testing

Simcenter integrates the entire NVH testing process from end to end.

Select...

Data acquisition

In an environment where prototypes are limited, combining multi-attribute measurements is crucial for cost-saving and meeting tight testing deadlines. Whether you need ruggedized distributed systems for in-field measurements, high channel count test-bench systems or battery-powered pocket-sized devices, our state-of-the-art hardware, combined with user-centric software or web applications, can significantly reduce testing time. Handle a variety of sensor types and multiple data rates, configure channel set-ups in no time to streamlining multiple test setups into a single multi-channel measurement session. Save costs and boost productivity of your test campaigns with our multi-attribute data acquisition solutions combined with intuitive software for efficient data collection.

다양한 Simcenter SCADAS 하드웨어 시스템.
Simcenter 고급 진동 테스트 장비를 사용하고 있는 엔지니어

Measure driving points and structural and vibroacoustic frequency response functions

Simcenter includes a comprehensive suite of advanced vibration testing equipment and acoustic monopole sources for noise and vibration testing. It seamlessly integrates with Simcenter testing solutions software, delivering a unique solution combination that exceeds current market standards for productivity, data accuracy and overall customer expectations.

30일 무료 체험판: Simcenter Testlab Neo

다분야 테스트를 위한 차세대 소프트웨어를 사용하여 생산성과 성능 인사이트를 향상하십시오.

고객 성공사례

Emotors

Simcenter NVH 테스트 도구를 사용하여 자동차 전기 드라이브 엔지니어링에서 탁월한 성과를 거둔 Emotors

Case Study

5년 내 차세대 25~250kW 전기 드라이브 시리즈 제작

회사:Emotors

업종:자동차 및 운송

위치:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

NVH 테스트 기능

Select...

다양한 음원과 그 경로를 정량화하고, 중요한 음원과 서로 상쇄되는 음원이 무엇인지 파악할 수 있습니다. TPA(전달 경로 해석)를 통해 가진 음원에서 지정된 수신기 위치까지 구조 또는 공기를 통한 에너지 전달 경로를 식별하고 평가할 수 있습니다. TPA를 통해 다양한 음원과 그 경로를 정량화하고, 소음 문제에 가장 큰 영향을 주는 음원과 서로 상쇄되는 음원이 무엇인지 파악할 수 있습니다. 정량화되고 모델링된 소스 및 경로에서 시스템의 진동 음향 및 NVH(소음, 진동, 충격) 성능을 최적화하는 것은 상대적으로 간단한 설계 작업입니다.

전달 경로 해석에 대해 자세히 알아보기
웨비나 보기

Invariant component characterization

Predicting the in-vehicle noise contribution of components, such as the powertrain, tire, HVAC and steering system during early development is tremendously challenging. To avoid endless design iterations, engineers need modular technologies that leverage measured individual component models into full-vehicle noise predictions.

This is exactly the scope of component-based TPA. The process starts by characterizing the source loads independently from the receiver structure, based on acquired free velocities or blocked forces. Next, using sub-structuring techniques, engineers can study the component-level NVH performance without having to physically create the full vehicle in all its variants. Such early predictions help to avoid issues and allow a more realistic design target setting.

NVH 테스트를 위한 Simcenter 제품 살펴보기

NVH testing

White papers

NVH testing

Blogs

Frequently asked questions