您可选择通过永久许可、订阅和租赁方式获得 NX
获取一个集成式工具集,协调各学科并保持数据完整性和设计意图。从概念设计到工程和制造,NX 简化了整个流程。
无论您是想使用云端 NX 还是将其托管在 IT 环境中,西门子的 NX CAD 都提供了适合您工作方式的许可选项。无论您选择以何种方式运行 NX CAD,都能获得完全相同的功能。两种模式任您选择。
部署选项包括:
- 传统本地
- 云端(来自 AWS 或 Microsoft Azure 的流式服务)
- 作为 SaaS,与 NX X 一起

NX X 是云 SaaS NX,通过三个可扩展的席位选项发挥 NX 设计功能的全部潜力。NX X 可以轻松安装到您的设备上,以实现无缝连接。以 NX 架构为构建基础,您可以继续跨学科协作,安全的数据管理功能确保不会丢失任何数据。
下载 30 天试用版,先试后买。

获取一个集成式工具集,协调各学科并保持数据完整性和设计意图。从概念设计到工程和制造,NX 简化了整个流程。
无论您是想使用云端 NX 还是将其托管在 IT 环境中,西门子的 NX CAD 都提供了适合您工作方式的许可选项。无论您选择以何种方式运行 NX CAD,都能获得完全相同的功能。两种模式任您选择。

依靠 NX 持续发布流程来缩短升级和新产品功能之间的时间、部署时间,同时降低部署成本和风险,并推动创新,帮助您在市场上取得成功。
缓慢的发布节奏会限制提供新创新成果的能力。我们致力于加快创新周期,以便以标准、可靠的节奏提供新功能,为您的运营增加价值。
通过持续发布,每 6 个月提供一次新的插件模块。

随时访问旧数据。NX 使您能够在当前 NX 版本中使用以前 NX 和 Unigraphics 版本中的数据,可以追溯到第一个 Unigraphics 版本(大约 1984 年)。无需转换,无需返工。

通过插件模块扩展和增强 NX 产品的功能。
NX 软件产品提供针对特定产品开发规则和问题的预配置解决方案。NX 插件使您能够使用专用设计工具、标准零件应用程序、集成设计的仿真解算方案、编程和自定义工具包以及直接转换器,根据具体需求配置解决方案。
具体情况如下:
基于价值的许可令牌以超值包的形式提供。它们让客户能以一种非常灵活且经济高效的方式来运行几乎所有 NX 产品工程插件。这为偶尔需要运行各种应用程序的公司节省了大量成本。

利用 NX 专家个人助理。它使用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 来跟踪您的操作并从中学习。然后,它会预测您接下来可能使用的 NX 命令,并将这些命令显示在紧凑的自适应用户界面 (UI) 面板上。
例如,如果您正在处理钣金(或工具或铸件设计),它就会知道要使用特定的命令序列。然后,它开始显示您接下来可能需要的命令,因为它理解这有一个序列。
支持 ML 和 AI 的 UI 还可以根据学习的命令使用模式进行预测并为您提供命令。它通过考虑知识、风格和偏好的差异来提供设计环境个性化。利用和共享所学的命令使用数据可以缩短学习曲线,促进使用领域和/或行业特定的最佳实践,并提高生产效率。