Dos personas utilizan software de predicción del rendimiento de NVH del sistema en un vehículo.

Simcenter

Pruebas NVH

Aumenta la eficiencia en cada paso del proceso de medición de ruido, vibración y dureza (NVH).

Engineer discussing automotive physical testing capabilities at the Automotive Testing Expo

Automotive Testing Expo 2025 (May 20-22)

Join us in Stuttgart, Germany, to speak with experts. Discover how you can test earlier, smarter and faster!

¿Por qué son importantes las pruebas NVH?

El ruido, la vibración y la dureza son características que experimentan los pasajeros y que determinan la percepción que tienen de la calidad en el vehículo. Si una de ellas es demasiado elevada o si hay una percepción equivocada, puede significar críticas negativas y repercutir en futuras ventas. Por lo tanto, no es de extrañar que los fabricantes dediquen tanto tiempo y recursos a optimizar los elementos de NVH de sus vehículos para mejorar la percepción de los clientes. Ahora bien, ¿dispones del equipo y el software adecuados para evaluar de manera eficiente el rendimiento de NVH?

Aumenta la productividad en tu campaña de pruebas NVH

Los ingenieros de pruebas NVH afrontan al doble reto de reducir el tiempo de comercialización y los costes de desarrollo, y al mismo tiempo garantizar la calidad y la integridad. La disponibilidad limitada de prototipos y el tiempo de prueba complican aún más su trabajo, lo que exige una mayor eficiencia en la validación de los productos. En este difícil entorno, deben evaluar diferentes condiciones de pruebas y aplicaciones sin dejar de cumplir la normativa más exigente.

Simcenter ofrece soluciones especializadas para que los equipos de NVH optimicen las campañas de pruebas NVH. Combina hardware de adquisición escalable con software de medición, procesamiento y análisis para que las pruebas NVH sean más rentables. Las intuitivas y escalables soluciones de pruebas NVH de Simcenter permiten realizar mediciones, análisis, informes y compartir datos de forma eficiente. Admiten una amplia gama de actividades de NVH en diferentes fases del ciclo de desarrollo, desde la resolución de problemas hasta campañas de pruebas de rendimiento multifísicas de un alto número de canales.

Ingeniero que conduce un coche mientras efectúa una prueba NVH operativa.

Las innovaciones más recientes en pruebas NVH de vehículos

Obtenga más información sobre cómo tratar el ruido y la vibración en condiciones de funcionamiento en una configuración flexible. Descubra cómo obtener más información sobre el NVH en menos tiempo y cómo estar seguro de la calidad.

What is NVH?

Noise, vibration and harshness are all characteristics passengers experience that shape their perception of quality in your vehicle. Too much of one of these, or the wrong “note” can mean negative reviews and impact future sales.

Noise

Noise refers to unwanted sounds that are perceived by the human ear. These sounds can originate from various sources within a vehicle, such as the engine, tires, road surface, and aerodynamic elements like wind and cooling fans.

Vibration

Vibration refers to the mechanical oscillations within a vehicle. Vibrations originate from sources such as the engine, road, or wind, and they are felt by passengers at the steering wheel, seat, armrests, floor, and pedals.

Harshness

Harshness refers to the subjective quality of the noise and vibration experienced in a vehicle. Unlike noise and vibration, which can be measured objectively, harshness is often evaluated qualitatively through human perception.

Simcenter for NVH testing

Simcenter integrates the entire NVH testing process from end to end.

Select...

Data acquisition

In an environment where prototypes are limited, combining multi-attribute measurements is crucial for cost-saving and meeting tight testing deadlines. Whether you need ruggedized distributed systems for in-field measurements, high channel count test-bench systems or battery-powered pocket-sized devices, our state-of-the-art hardware, combined with user-centric software or web applications, can significantly reduce testing time. Handle a variety of sensor types and multiple data rates, configure channel set-ups in no time to streamlining multiple test setups into a single multi-channel measurement session. Save costs and boost productivity of your test campaigns with our multi-attribute data acquisition solutions combined with intuitive software for efficient data collection.

Gama de sistemas de hardware Simcenter SCADAS
Ingeniero utilizando un equipo avanzado de pruebas de vibración Simcenter.

Measure driving points and structural and vibroacoustic frequency response functions

Simcenter includes a comprehensive suite of advanced vibration testing equipment and acoustic monopole sources for noise and vibration testing. It seamlessly integrates with Simcenter testing solutions software, delivering a unique solution combination that exceeds current market standards for productivity, data accuracy and overall customer expectations.

Prueba gratis de 30 días: Simcenter Testlab Neo

Consigue una mayor productividad y rendimiento con software de última generación para pruebas multidisciplinares.

caso de éxito

Emotors

Emotors utiliza las herramientas de pruebas NVH de Simcenter para destacar en la ingeniería de la tracción eléctrica de automoción

Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Empresa:Emotors

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Carrières-sous-Poissy, France

Software de Siemens:Simcenter Testing Solutions

Funcionalidades de pruebas NVH

Select...

Analiza las distintas fuentes y sus trayectorias y determina cuáles son importantes y cuáles se anulan entre sí. Realiza análisis de la trayectoria de transferencia (TPA) para identificar y evaluar las rutas de transferencia de energía aérea y transmitida por estructuras, de la fuente de excitación a una determinada ubicación del receptor. Los TPA analizan las fuentes y sus trayectorias y revelan cuáles contribuyen más a los problemas relacionados con el ruido y cuáles se anulan entre sí. A partir de las fuentes y las trayectorias ya modeladas y cuantificadas, optimizar el rendimiento del producto final en cuanto a ruido, vibración y dureza (NVH) y viboracústica del sistema pasa a ser una tarea de diseño relativamente sencilla.

Más información sobre análisis de la trayectoria de transferencia
Ver el webinar

Invariant component characterization

Predicting the in-vehicle noise contribution of components, such as the powertrain, tire, HVAC and steering system during early development is tremendously challenging. To avoid endless design iterations, engineers need modular technologies that leverage measured individual component models into full-vehicle noise predictions.

This is exactly the scope of component-based TPA. The process starts by characterizing the source loads independently from the receiver structure, based on acquired free velocities or blocked forces. Next, using sub-structuring techniques, engineers can study the component-level NVH performance without having to physically create the full vehicle in all its variants. Such early predictions help to avoid issues and allow a more realistic design target setting.

Explorar productos de Simcenter para pruebas NVH

NVH testing

Blogs

Frequently asked questions