1. Home

Opcenter

Opcenter Intra Plant Logistics

Mantieni l’accuratezza dell’inventario e garantisci il flusso dei materiali con funzionalità intralogistiche, gestione dell’inventario e tecnologia JIT.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

00:00
00:00

Ottimizza il flusso dei materiali dal magazzino al reparto produzione

Opcenter Intraplant Logistics consente di aumentare le prestazioni della linea, mantenere l'accuratezza dell'inventario e garantire un flusso dei materiali regolare tra il magazzino e l'officina con funzionalità intralogistiche avanzate.

Accedi alla gestione dell'inventario in tempo reale
Conosci lo stato attuale e la posizione esatta dei materiali. Raccogli informazioni sulle prestazioni in tempo reale con la tracciabilità dei materiali e ottieni una visione accurata dell'inventario fino al livello di singolo vettore. La soluzione si applica a tutte le stazioni che consumano materiale in fabbrica, comprese le attrezzature di posizionamento automatizzate, le stazioni di assemblaggio manuale, l'assemblaggio del sistema e i punti di processo come distributori e rivestimenti.

Un responsabile di magazzino della logistica tra impianti che si aggira in un magazzino.

Utilizza il rifornimento intelligente del materiale JIT
Elimina i tempi di inattività e migliora l'utilizzo delle risorse. Il rifornimento di materiale just-in-time (JIT) consente di ridurre i tempi di fermo causati dalla consegna di parti errate o attendere l'arrivo di nuovo materiale. Intraplant Logistics (IPL) monitora il programma di produzione per prevedere le esigenze di rifornimento dei materiali per la produzione imminente. Dopo la creazione della previsione, il sistema seleziona il materiale adatto in base a regole di costo configurabili e ai cambi di commessa.

Una luce in un magazzino.

Sfrutta la gestione dello stoccaggio eKanban
Riduci le scorte e il lavoro in corso in officina. Il tracciamento automatico del consumo e dello scarto di materiale da ogni contenitore fornisce informazioni sul quantitativo di materiale rimanente in ogni contenitore e sulla sua posizione precisa. Ciò aiuta a ridurre il lavoro in corso in officina in quanto elimina la necessità di enormi kit di materiali e scorte tampone. Le regole Kanban per il rifornimento dei materiali possono essere impostate per le aree di stoccaggio e i punti di rifornimento.

Un responsabile della logistica intra-impianto che osserva un disco in una fabbrica.

Esegui la gestione dei materiali speciali
Assicura che nessun materiale scaduto raggiunga l'officina. Gestite facilmente le scorte sensibili e in scadenza, come i dispositivi sensibili all'umidità (MSD), con allarmi automatici per qualsiasi materiale in ogni ambiente. I materiali sensibili all'umidità e alla scadenza vengono identificati nella fase di registrazione e le operazioni della macchina o dell'operatore possono essere interrotte se i materiali scadono. La gestione dei DMS comprende i processi di invecchiamento, stoccaggio a secco e cottura in forno.

Un operaio che utilizza un sistema di gestione del magazzino.

Partecipa alla gestione del magazzino
Orchestra le attività di messa in servizio, allestimento e prelievo. Gestisci la ricezione delle merci in entrata con la registrazione rapida del materiale e lo stoccaggio, nonché le attività di magazzino per la consegna dei prodotti. Visualizza e assegna priorità alle richieste e Opcenter Intraplant Logistics si occuperà dell'orchestrazione delle attività per il prelievo, la validazione e il tracciamento dei materiali. Guida gli operatori attraverso le attività con i palmari intralogistici, fornendo informazioni in tempo reale sulla messa in servizio.

L'operatore di un elevatore utilizza un sistema di gestione del magazzino per organizzare le file dell'inventario di magazzino.

Gestisci il trasporto dei materiali
Ottieni una visibilità dei materiali senza precedenti. Traccia e controlla i materiali durante le operazioni logistiche, guida il trasporto manuale dei materiali o integra la gestione dei veicoli a guida automatica (AGV) per attivare il prelievo e la consegna dei materiali. Prevedi la necessità di rifornimento, identifica il materiale ideale e guida le soluzioni di stoccaggio automatizzato per prelevare e attrezzare il materiale. Grazie all'integrazione di AGV, il gestore della flotta riceve istruzioni per consegnare il materiale prima del termine di consegna, garantendo l'efficienza.

Una fabbrica in funzione con bracci robotici che lavorano alla gestione dell'inventario.

Gestisci la logistica dei materiali in tutto lo stabilimento

Guarda il webinar on-demand per scoprire come le aziende manifatturiere utilizzano Siemens Opcenter per ottimizzare l'intralogistica con il digital twin. Maggiori informazioni

An autonomous robot, with a blurred background that suggests motion, and a blue sphere graphic on it

Maggiori informazioni

Approfondisci la tua conoscenza di Opcenter

Supporto clienti

Siemens offre un'assistenza clienti di prim'ordine per Opcenter e tutti i nostri prodotti.

Blog Opcenter

Leggi il nostro blog per restare aggiornato sulle ultime novità e sui vantaggi del software Opcenter.

Community di Opcenter

Partecipa alla conversazione o ottieni risposte a tutte le tue domande sul software Opcenter.