1. Home
Persone che stanno esaminando la soluzione di progettazione Simcenter E-machine su un laptop.

Simcenter

Progettazione di macchine elettriche

Simcenter facilita la progettazione e l'ottimizzazione delle macchine elettriche (motori e generatori elettrici). Questi strumenti consentono agli ingegneri di ottimizzare le macchine elettriche tenendo conto dei comportamenti assialsimmetrici 2D, traslazionali 2D, 3D, statici, transitori, armonici nel tempo, del flusso di corrente e termici che influiscono sulle prestazioni.

Gestisci qualsiasi topologia del motore

Le tecnologie software per motori elettrici di Simcenter comprendono sia circuiti equivalenti analitici veloci che accurate simulazioni automatizzate di analisi a elementi finiti (FEA).

L'utilizzo di un'interfaccia basata su modelli lo rende facile da usare e flessibile per gestire praticamente qualsiasi topologia di motore, con disposizioni per rotori e statori personalizzati. Con la tecnologia di automazione FEA, i parametri delle prestazioni, le forme d'onda e i diagrammi di campo sono disponibili con un semplice clic.

Simulazione del raffreddamento delle macchine elettriche semplificata

Rimani integrato in un unico ecosistema di simulazione

Capacità di progettazione delle macchine elettriche

Simulazione elettromagnetica CA

Le simulazioni elettromagnetiche CA si basano su una singola frequenza, che riduce il tempo di simulazione. Grazie a questo approccio, puoi simulare campi elettromagnetici all'interno e intorno ai conduttori che trasportano corrente, in presenza di materiali isotropi che possono essere conduttori, magnetici o entrambi. In questo modo si tiene conto delle correnti di spostamento, delle correnti parassite e degli effetti di prossimità, importanti nell'analisi dei punti caldi.

Immagine della simulazione elettromagnetica CA.

Modellazione elettromagnetica avanzata dei materiali

La precisione delle simulazioni elettromagnetiche a bassa frequenza dipende fortemente dai dati dei materiali. La modellazione elettromagnetica avanzata dei materiali di Simcenter tiene conto delle non linearità, delle dipendenze dalla temperatura, della smagnetizzazione dei magneti permanenti, della perdita per isteresi e degli effetti anisotropi. Ciò consente di analizzare effetti come la smagnetizzazione nei magneti permanenti per verificarne la durata, analizzare le perdite dipendenti dalla frequenza nelle parti sottili riducendo al contempo i tempi di soluzione e tenere conto di tutte le perdite per un bilancio energetico accurato.

Immagine di modellazione avanzata di materiali elettromagnetici.

Modellazione di circuiti e sistemi

L'analisi a livello di sistema o basata su modelli richiede modelli di sottocomponenti accurati per tenere conto delle interazioni e dei transitori locali che influiscono sul comportamento complessivo del sistema.

L’elettromagnetismo a bassa frequenza di Simcenter include funzionalità quali simulazioni di circuiti nativi, connessioni per la co-simulazione ed esportazione di modelli di sistema 1D per Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim e altre piattaforme.

Una rappresentazione della modellazione di circuiti e sistemi.

Simulazioni di campo elettrico

L'analisi a livello di sistema o basata su modelli richiede modelli di sottocomponenti accurati per tenere conto delle interazioni e dei transitori locali che influiscono sul comportamento complessivo del sistema.

L’elettromagnetismo a bassa frequenza di Simcenter include funzionalità quali simulazioni di circuiti nativi, connessioni per la co-simulazione ed esportazione di modelli di sistema 1D per Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim e altre piattaforme.

Immagine di simulazioni di campi elettrici.

Simulazione del movimento elettromagnetico

La simulazione elettromagnetica di campi transitori può includere il movimento. È possibile simulare il movimento rotazionale, lineare e arbitrario con sei gradi di libertà (X, Y, Z, Roll, Pitch e Yaw). Questo è disponibile per un numero illimitato di componenti in movimento, correnti indotte e interazioni meccaniche.

Gli effetti meccanici comprendono l'attrito viscoso, l'inerzia, la massa, le molle e la gravitazione, nonché i vincoli al movimento imposti dai fermi meccanici. Le forze di carico arbitrarie possono essere specificate in funzione della posizione, della velocità e del tempo. Vengono prese in considerazione le correnti indotte dovute al movimento.

Immagine della simulazione del movimento elettromagnetico.

Simulazione elettromagnetica transitoria

Permette la simulazione di problemi complessi che coinvolgono fonti e uscite di corrente o tensione di forma arbitraria e variabile nel tempo, con effetti non lineari nei materiali e dipendenti dalla frequenza. Ciò include oscillazioni nei dispositivi elettromeccanici, smagnetizzazione in magneti permanenti, effetti di commutazione, coppia indotta da correnti parassite, effetti pelle e di prossimità.

Immagine della simulazione elettromagnetica transitoria.