Zwei Personen bei der Verwendung der Software für die NVH-Leistungsvorhersage in einem Auto

Simcenter

NVH-Prüfung

Steigern Sie die Effizienz in jedem Schritt des NVH-Messprozesses (Geräusch, Vibration und Rauheit).

Engineer discussing automotive physical testing capabilities at the Automotive Testing Expo

Automotive Testing Expo 2025 (May 20-22)

Join us in Stuttgart, Germany, to speak with experts. Discover how you can test earlier, smarter and faster!

Warum sind NVH-Tests wichtig?

Geräusche, Vibrationen und Rauheit sind alles Eigenschaften, denen Fahrzeuginsassen ausgesetzt sind und die ihre Qualitätswahrnehmung des Fahrzeugs prägen. Zu viel davon oder die falsche „Notiz“ kann negative Bewertungen bedeuten und sich auf zukünftige Verkäufe auswirken. Kein Wunder, dass Hersteller so viel Zeit und Ressourcen in die NVH-Optimierung ihrer Fahrzeuge investieren, um die Kundenwahrnehmung zu verbessern. Doch verfügen Sie über die richtige Ausrüstung und Software für eine effiziente Bewertung der NVH-Leistung?

Optimieren Sie die Effizienz Ihrer NVH-Testreihe

NVH-Prüfingenieure stehen vor der doppelten Herausforderung, die Markteinführungszeit und die Entwicklungskosten zu reduzieren und gleichzeitig Qualität und Vollständigkeit zu gewährleisten. Die begrenzte Verfügbarkeit von Prototypen und die begrenzte Testzeit erschweren ihre Arbeit zusätzlich und erfordern eine höhere Effizienz bei der Produktvalidierung. In diesem herausfordernden Umfeld müssen sie mehrere Testbedingungen und Anwendungen bewerten und gleichzeitig die höchsten Standards erfüllen.

Simcenter bietet spezielle Lösungen für NVH-Teams zur Optimierung von NVH-Testkampagnen. Kombinieren Sie skalierbare Erfassungshardware mit Mess-, Verarbeitungs- und Analysesoftware, um NVH-Bewertungen kostengünstiger zu gestalten. Die intuitiven und skalierbaren NVH-Testlösungen von Simcenter ermöglichen effiziente Messungen, Analysen, Berichte und Datenaustausch. Sie unterstützen ein breites Spektrum von NVH-Aktivitäten in verschiedenen Phasen des Entwicklungszyklus, von der Fehlersuche bis zu Leistungsprüfkampagnen mit hoher Kanalzahl und multiphysikalischen Ansätzen.

Ein Konstrukteur steuert ein Fahrzeug während eines NVH-Betriebstests.

Neueste Innovationen in der NVH-Prüfung von Fahrzeugen

Erfahren Sie, wie Sie Geräusche und Vibrationen unter Betriebsbedingungen in einem flexiblen Setup schnell beurteilen können. Entdecken Sie, wie Sie schneller zu mehr NVH-Informationen gelangen und sich dabei auf die Qualität verlassen können.

What is NVH?

Noise, vibration and harshness are all characteristics passengers experience that shape their perception of quality in your vehicle. Too much of one of these, or the wrong “note” can mean negative reviews and impact future sales.

Noise

Noise refers to unwanted sounds that are perceived by the human ear. These sounds can originate from various sources within a vehicle, such as the engine, tires, road surface, and aerodynamic elements like wind and cooling fans.

Vibration

Vibration refers to the mechanical oscillations within a vehicle. Vibrations originate from sources such as the engine, road, or wind, and they are felt by passengers at the steering wheel, seat, armrests, floor, and pedals.

Harshness

Harshness refers to the subjective quality of the noise and vibration experienced in a vehicle. Unlike noise and vibration, which can be measured objectively, harshness is often evaluated qualitatively through human perception.

Simcenter for NVH testing

Simcenter integrates the entire NVH testing process from end to end.

Select...

Data acquisition

In an environment where prototypes are limited, combining multi-attribute measurements is crucial for cost-saving and meeting tight testing deadlines. Whether you need ruggedized distributed systems for in-field measurements, high channel count test-bench systems or battery-powered pocket-sized devices, our state-of-the-art hardware, combined with user-centric software or web applications, can significantly reduce testing time. Handle a variety of sensor types and multiple data rates, configure channel set-ups in no time to streamlining multiple test setups into a single multi-channel measurement session. Save costs and boost productivity of your test campaigns with our multi-attribute data acquisition solutions combined with intuitive software for efficient data collection.

Eine Reihe von Simcenter SCADAS-Hardwaresystemen
Konstrukteur nutzt einen hoch fortgeschrittenen Schwingungsprüfer aus Simcenter.

Measure driving points and structural and vibroacoustic frequency response functions

Simcenter includes a comprehensive suite of advanced vibration testing equipment and acoustic monopole sources for noise and vibration testing. It seamlessly integrates with Simcenter testing solutions software, delivering a unique solution combination that exceeds current market standards for productivity, data accuracy and overall customer expectations.

Kostenlose 30-tägige Testversion: Simcenter Testlab Neo

Erzielen Sie mit Software der nächsten Generation für multidisziplinäre Tests bessere Einblicke in Produktivität und Leistung.

Anwenderbericht

Emotors

Mit den NVH-Testwerkzeugen von Simcenter optimiert Emotors die Konstruktion von E-Antrieben für die Automobilindustrie

Case Study

Entwicklung einer neuen Generation von E-Antrieben zwischen 25 und 250 kW innerhalb von fünf Jahren

Firma:Emotors

Branche:Automobil und Transport

Standort:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

NVH-Testmöglichkeiten

Select...

Quantifizieren Sie verschiedene Quellen und deren Pfade und ermitteln Sie die wichtigen Quellen sowie diejenigen, die sich gegenseitig aufheben. Führen Sie eine Transferpfadanalyse (TPA) durch, um Körper- und Luftübertragungsrouten von der Anregungsquelle zu einem bestimmten Empfängerstandort zu identifizieren und zu bewerten. Die TPA quantifiziert verschiedene Quellen und deren Pfade und ermittelt diejenigen, die zu Geräuschproblemen führen, und diejenigen, die gegenseitig aufheben. Aus den quantifizierten und modellierten Quellen und Pfaden ergibt sich eine relativ einfache Konstruktionsaufgabe zur Optimierung der NVH-Leistung des Systems.

Erfahren Sie mehr über die Transferpfadanalyse
Webinar ansehen

Invariant component characterization

Predicting the in-vehicle noise contribution of components, such as the powertrain, tire, HVAC and steering system during early development is tremendously challenging. To avoid endless design iterations, engineers need modular technologies that leverage measured individual component models into full-vehicle noise predictions.

This is exactly the scope of component-based TPA. The process starts by characterizing the source loads independently from the receiver structure, based on acquired free velocities or blocked forces. Next, using sub-structuring techniques, engineers can study the component-level NVH performance without having to physically create the full vehicle in all its variants. Such early predictions help to avoid issues and allow a more realistic design target setting.

Entdecken Sie Simcenter-Produkte für NVH-Tests

NVH testing

White papers

komponentenbasierte Transferpfadanalyse (TPA) zur Vorhersage der NVH-Leistung
White Paper

komponentenbasierte Transferpfadanalyse (TPA) zur Vorhersage der NVH-Leistung

Die komponentenbasierte Transferpfadanalyse ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller NVH-Probleme. Erfahren Sie mehr über Richtlinien zur Prognose der NVH-Leistung von Bauteilen.

NVH testing

Blogs

Frequently asked questions